Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A88-Q1 大家好、我在 PCB 上使用 TPS7A8801RTJR、由于该器件目前在配电盘中不可用、我可以使用 TPS7A88QRTJRQ1。
我在 TPS7A88-Q1的数据表中观察到、该组件 的每个角都有额外的焊盘、称为 A1至 A4。
这些功能是什么? 它们是否以电气方式连接到电位(例如 GND)?
我要问、因为 在 PCB 中、焊盘 A2附近有一个过孔、最坏的情况下、焊盘 A2可能会与该过孔缩短。
过孔会传导 TPS7A88-Q1的网"EN2"(引脚6)。