This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020EVM:IBB 拓扑中的软启动问题

Guru**** 2766755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38020EVM, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050131/lmr38020evm-problem-with-softstart-in-ibb-topology

器件型号:LMR38020EVM
主题中讨论的其他器件: LMR38020

您好!  

我尝试使用 LMR38020EVM 从24V 生成-12V 电压、负载电流为0.5A。 原理图如下所示:

我发现芯片的软启动给输出带来了很大的问题。

如果我在无负载条件下启动芯片、输出曲线如下所示。

我认为浪涌电流会触发过流保护消隐时间、但我不理解电容器在电压达到基准电压后为何放电。

如果我用一些负载(例如120Ohm)连接输出、则芯片根本无法工作、我看到电源的输入电流发生了大跳变、幸运的是芯片未损坏、并且行为是可重复的。  

我在启动后连接负载、电压稳定、工作正常。 我测量了闭环波特图、相补角为55度、非常精确。  

因此、软启动确实存在一些问题、这与 IBB 拓扑有一定的冲突。

有人能解释一下为什么它的行为是这样的吗?

非常感谢

此致

Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我通读了数据表、发现有关打嗝模式的说明与 OSCi 中的行为非常相似。

    "在具有大量输出电容器和高 VOUT 的应用中、浪涌电流足够大、足以触发限流保护、从而使器件进入断续模式。 该器件会在断续周期后尝试重新启动、然后达到电流限制并再次进入断续模式、因此 VOUT 无法斜升至所需的设置电压"

    这正是所发生的情况、输出电压首先斜升、然后断续模式由浪涌电流触发、电容器放电并再次重新启动。

    但是、与数据表中一样、断续模式应通过消隐时间禁用、无论出于何种原因、它都不会禁用断续模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将把这个帖子分配给在该器件上工作的工程师。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Yibo

    您的输入电源是否有电流限制?

    您的电路中的总输出电容器是多少? 您在 VIN 和 GND_IN 上放置的电容器的额定电压是多少?

    是否可以在 R7上放置8.2K 以在 VIN=18V 时启动?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    感谢您的回复

    是的、我将电源的电流限制设置为大约2A。 我认为较高的值会损坏芯片。

    总输出电容为22uFx3、100nF、如评估板原理图所示、电容的额定电压为100V、不应与36V 电压应力成问题。

    我们将尝试进行此操作并为您提供反馈。

    BR

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    我刚刚尝试过 R7 8.2k 并且 Vin = 18V、器件无法启动、因为 EN 引脚上的电压不够高。

    但我在输入电压为24V 时尝试过这种方法、那么问题似乎可以解决。

    现在、它以4ms 软启动开始、不会触发断续模式。 我还尝试了其他负载条件、看起来也不错。

    您能否解释为什么使用电阻器8.2K 来放置 R7会有所帮助? 我看到的只是它在 EN 引脚上形成一个分频器、因为 EN 引脚只有一个用于启用或禁用器件的阈值、所以它应该不会对启动行为产生影响。

    此致

    Yibo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    输入浪涌电流或导通 Vin 大于18V (使用 EN 分压器)时的 HS 电流峰值 远小于输入输入输入浪涌电流=4.2V (EN 对 VIN 短路)时的输入浪涌电流。

    如果您有电流探头、则可以同时测量 VIN、SW、电感器电流和 Vout、以查看启动异常是否是由输入 P/S 电流限制或 LMR38020断续引起的。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢你们的帮助!