Other Parts Discussed in Thread: LMR38020EVM, LMR38020
主题中讨论的其他器件: LMR38020
您好!
我尝试使用 LMR38020EVM 从24V 生成-12V 电压、负载电流为0.5A。 原理图如下所示:
我发现芯片的软启动给输出带来了很大的问题。
如果我在无负载条件下启动芯片、输出曲线如下所示。

我认为浪涌电流会触发过流保护消隐时间、但我不理解电容器在电压达到基准电压后为何放电。
如果我用一些负载(例如120Ohm)连接输出、则芯片根本无法工作、我看到电源的输入电流发生了大跳变、幸运的是芯片未损坏、并且行为是可重复的。
我在启动后连接负载、电压稳定、工作正常。 我测量了闭环波特图、相补角为55度、非常精确。
因此、软启动确实存在一些问题、这与 IBB 拓扑有一定的冲突。
有人能解释一下为什么它的行为是这样的吗?
非常感谢
此致
Yibo