请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR62014 您好!
我想在应用中使用它
输入电压-- 12V
Rfbb ---- 13.3K
Rfbt ---- 41.3K
L1 - 10 μ H
目标输出电压---- 5V
根据数据表、这完全符合规格。 但是、当尝试在网络中对其进行仿真时、会出现设计错误。
我在开发板上进行了测试、LMR62014的输出电压似乎与输入电压相同。
我在这里有什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.