This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:Webench dest 似乎遵循数据表

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050192/lmr62014-webench-doest-seem-to-follow-datasheet

器件型号:LMR62014

您好!

我想在应用中使用它

输入电压-- 12V

Rfbb ---- 13.3K

Rfbt ---- 41.3K

L1 - 10 μ H

目标输出电压---- 5V

根据数据表、这完全符合规格。 但是、当尝试在网络中对其进行仿真时、会出现设计错误。

我在开发板上进行了测试、LMR62014的输出电压似乎与输入电压相同。

我在这里有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    LMR62014是一款输出电压高于输入电压的升压转换器。 请为您的应用选择降压转换器。 谢谢。