This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030的输出电容

Guru**** 2515135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049654/lmr16030-the-ouput-capacitances-of-lmr16030

器件型号:LMR16030

我们能否将22uF 芯片电容+100nF 芯片电容+220uF DIP 电容用于 LMR16030的输出电容?

rctan@computime.com

1、在 LMR16030,的数据表中、建议将输出电容用作2x47uF 芯片电容或1x100uF 电容。

根据我们的实际 ccmponents (电感器为10uH 10%)。 在线设计中、建议将输出电容用作2x68uF 芯片电容或2x82uF 电容。

2、根据我们的实际 计算和成本。 我们能否使用原理图中的22uF 芯片电容+100nF 芯片电容+220uF DIP 电容?

在产品电源电压的18~30VAC 范围内、 当系统在上电1秒后开启,输出电压5V 正常、纹波很小(紫色波形)。


  电子负载0~2A、输出电压5V 正常、纹波约为50mV 或小于50mV(紫色波形)。

18 VAC

24V 交流

30V 交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用所述的电容器值是可以的。 如数据表8.2.2.5所述、Cout 电容值应足够大、ESR 值应足够小。 您还可以检查 E.ca p.的 ESR 值

    如波形所示、Vout 纹波不大于50mV、您可能还需要在负载升压/降压时检查瞬态特性。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。