请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16030 我们能否将22uF 芯片电容+100nF 芯片电容+220uF DIP 电容用于 LMR16030的输出电容?
rctan@computime.com
1、在 LMR16030,的数据表中、建议将输出电容用作2x47uF 芯片电容或1x100uF 电容。

根据我们的实际 ccmponents (电感器为10uH 10%)。 在线设计中、建议将输出电容用作2x68uF 芯片电容或2x82uF 电容。


2、根据我们的实际 计算和成本。 我们能否使用原理图中的22uF 芯片电容+100nF 芯片电容+220uF DIP 电容?


在产品电源电压的18~30VAC 范围内、 当系统在上电1秒后开启,输出电压5V 正常、纹波很小(紫色波形)。

电子负载0~2A、输出电压5V 正常、纹波约为50mV 或小于50mV(紫色波形)。
18 VAC

24V 交流

30V 交流