请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM265R1 您好!
出于某些原因(例如、当我需要3.3V 电压和电路板上的一些其他非标准电压时、我只想订购一个器件)、我想使用此器件的3.3V 输出版本(TPSM265R1V3SILR)生成一些非标准电压。 为此、我计划在 VOUT 和 SENSE+/FB 引脚之间连接一个电阻器(Rx)、以使用内部 R1和 R2构成分压器、如所附的原理图所示。 为此、我需要知道 R1和 R2的电阻、以计算产生所需输出电压的 Rx。 R1和 R2的电阻是否可以共享?

谢谢你