This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:使用该器件的3.3V 版本生成非标准电压

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049855/tpsm265r1-generating-non-standard-voltage-with-3-3-v-version-of-this-part

器件型号:TPSM265R1

您好!

出于某些原因(例如、当我需要3.3V 电压和电路板上的一些其他非标准电压时、我只想订购一个器件)、我想使用此器件的3.3V 输出版本(TPSM265R1V3SILR)生成一些非标准电压。 为此、我计划在 VOUT 和 SENSE+/FB 引脚之间连接一个电阻器(Rx)、以使用内部 R1和 R2构成分压器、如所附的原理图所示。 为此、我需要知道 R1和 R2的电阻、以计算产生所需输出电压的 Rx。 R1和 R2的电阻是否可以共享?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    3.3V 输出电压版本的典型值为 R1=540k、R2=309k。

    遗憾的是、尽管这些电阻器的比率是准确和稳定的、但绝对值是如此

    可变化高达+/-20%。  此外、这些电阻器具有相当高的温度系数。

    因此、它们不会与您的单个外部电阻器匹配或跟踪。  结果将非常大

    输出电压不准确。

    最佳解决方案是使用可调节器件并使用外部电阻分压器。

    另一种解决方案是使用比3.3Vout 器件的内部分压器小得多的外部电阻分压器。

    选择在内部分压器中消耗10到100倍电流的电阻器将有所帮助  

    减少误差。

    谢谢