This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:使用低功耗适配器无法充电

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049653/bq25713-can-not-charge-with-low-power-adapter

器件型号:BQ25713

您好、专家

我的客户发现 BQ25713无法使用5V/600mA 适配器充电、他们已将0x0A/0x0B 寄存器设置为以下 μ:

uchar Input_Vol_4V6[2]={0x00、0x12};

SmartBus_Write_UCB0 (CHRG_address、Input_Vol_Reg、&Input_Vol_4V6[0]、sizeof (Input_Vol_4V6));

0x0A 为0x00、  0x0B 为0x12。

您能否提供一些有关如何解决此问题的建议? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    可能有很多不同的原因无法充电。 以下是我的建议:

    1.查看 EVM 并参考用户指南:
    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=BQ25713EVM-017 

    2.比较设计原理图与 EVM。

    3.有关 潜在提示,请参阅 IC 的 ChargerStatus()(21/20h)寄存器。

    对于这种特定情况、 InputVoltage 寄存器为0x1200、其输入电压限制为7808mV。 它们需要将其降低至5V 以下、以便 IC 从输入端提供电源。 直流偏移为3.2V、因此需要在寄存器设置中添加3.2V。  更多信息、请参阅数据表第62页的 InputVoltage 寄存器说明。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”