您好、专家
我的客户发现 BQ25713无法使用5V/600mA 适配器充电、他们已将0x0A/0x0B 寄存器设置为以下 μ:
uchar Input_Vol_4V6[2]={0x00、0x12};
SmartBus_Write_UCB0 (CHRG_address、Input_Vol_Reg、&Input_Vol_4V6[0]、sizeof (Input_Vol_4V6));
0x0A 为0x00、 0x0B 为0x12。
您能否提供一些有关如何解决此问题的建议? 谢谢。
此致。
陈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家
我的客户发现 BQ25713无法使用5V/600mA 适配器充电、他们已将0x0A/0x0B 寄存器设置为以下 μ:
uchar Input_Vol_4V6[2]={0x00、0x12};
SmartBus_Write_UCB0 (CHRG_address、Input_Vol_Reg、&Input_Vol_4V6[0]、sizeof (Input_Vol_4V6));
0x0A 为0x00、 0x0B 为0x12。
您能否提供一些有关如何解决此问题的建议? 谢谢。
此致。
陈
您好、Chen、
可能有很多不同的原因无法充电。 以下是我的建议:
1.查看 EVM 并参考用户指南:
https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=BQ25713EVM-017
2.比较设计原理图与 EVM。
3.有关 潜在提示,请参阅 IC 的 ChargerStatus()(21/20h)寄存器。
对于这种特定情况、 InputVoltage 寄存器为0x1200、其输入电压限制为7808mV。 它们需要将其降低至5V 以下、以便 IC 从输入端提供电源。 直流偏移为3.2V、因此需要在寄存器设置中添加3.2V。 更多信息、请参阅数据表第62页的 InputVoltage 寄存器说明。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”