Other Parts Discussed in Thread: PTH12000W
您好!
我使用的是 PTH12000W、但器件表面的温度非常高。 具体而言、电感器的表面温度达到118°C
是否可以告诉我电感器的额定温度? 此外、如果内部器件有额定温度、请告知我。
谢谢、
Astro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Alejandro
我们的电路在以下条件下使用。
・Ω 输入电压= 12.5V
・Ω 输出电压= 5.10V
・μ A 最大负载电流= 3.7A
・环境温度= 65°C
在这些条件下测量 PTH12000W 电感器的温度时、温度超过120°C 就我从数据表中可以看出、上述条件是正常使用的、因此我认为即使电感器超过120°C 也没有问题 是否有可能征求您的意见?
Thaks、
Astro