This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12000W:有关内部电感器额定温度的信息

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH12000W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129650/pth12000w-information-about-the-temperature-rating-of-the-internal-inductor

器件型号:PTH12000W

您好!  

我使用的是 PTH12000W、但器件表面的温度非常高。 具体而言、电感器的表面温度达到118°C

是否可以告诉我电感器的额定温度? 此外、如果内部器件有额定温度、请告知我。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    遗憾的是、我们无法共享该信息、但电感器处于额定温度范围内。 该器件的规格是在-40°C 至85 C 的工作范围内工作。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro

    118°C 的温度是否在电感器额定值范围内、对吧? 您能否共享电感器的额定温度?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 电感器处于温度额定范围内。 不幸的是,我无法分享这一信息。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alejandro

    我们的电路在以下条件下使用。
    ・Ω 输入电压= 12.5V
    ・Ω 输出电压= 5.10V
    ・μ A 最大负载电流= 3.7A
    ・环境温度= 65°C

    在这些条件下测量 PTH12000W 电感器的温度时、温度超过120°C 就我从数据表中可以看出、上述条件是正常使用的、因此我认为即使电感器超过120°C 也没有问题 是否有可能征求您的意见?

    Thaks、
    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astro、  

    只需确保 IC 限制为125C、电感器限制为150C。 这些是您不应超过的最高温度。  

    谢谢!

    Tahar