This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 100V LDO

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001-EP, TPS7A4001, TL783, TPS7A43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135203/100v-ldo

主题中讨论的其他器件:TPS7A4001-EPTPS7A4001TL783TPS7A43

你好、Regulator Folk、

我想知道我们是否有一个 LDO 器件、它可以接受80~100VIN 和100~200mA 负载。 尚未指定 VOUT、但通信设备市场的客户想知道 TI 是否有~100V 输入电压~0.2A LDO 的产品系列。 感谢你的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    TPS7A4001-EP 和 TPS7A4001的最大输入电压为100V、IOUT 为50mA

     TL783 的最大输入电压为125V、IOUT 为700mA

    TPS7A43的最大输入电压为85V、IOUT 为50mA

    对于此处介绍的应用、TL783似乎是您的最佳选择。

    此致、

    John