请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS7A4001-EP、 TPS7A4001、 TL783、 TPS7A43你好、Regulator Folk、
我想知道我们是否有一个 LDO 器件、它可以接受80~100VIN 和100~200mA 负载。 尚未指定 VOUT、但通信设备市场的客户想知道 TI 是否有~100V 输入电压~0.2A LDO 的产品系列。 感谢你的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Regulator Folk、
我想知道我们是否有一个 LDO 器件、它可以接受80~100VIN 和100~200mA 负载。 尚未指定 VOUT、但通信设备市场的客户想知道 TI 是否有~100V 输入电压~0.2A LDO 的产品系列。 感谢你的建议。