This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758EVM-080:DTHR

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131800/tps23758evm-080-dthr

器件型号:TPS23758EVM-080
主题中讨论的其他器件:TPS23758

你(们)好

  我有有关 TPS23758的 DTHR 问题。

  *如果更改 CDTR (DTHR 的电容器)、还需要调整哪个部件?

  *  调制频率(FM)值的范围是多少? (9kHz~??KHz)

 

 

谢谢

B.R

禅宗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zen

    感谢您与 E2E 联系!

    我们的达拉斯办事处将于假日关闭。 一位专家很快会回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zen、

    感谢您的耐心等待。

     *基于

    f_m = f_sw/(5000*2.052*C_DTR*1e6),单位为 Hz。 对于250kHz f_SW、f_m 通常为11kHz、因此您可以相应地选择 C_DTR。

    *f_m 需要大于9kHz 分辨率带宽。 f_m 通常不会过高、以避免变压器饱和。 对于250kHz 示例、11kHz f_m 提供+/- 33kHz 抖动、这通常是可以的。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Diang Xing

     谢谢您的回复。

     因为电源变压器具有高频语音、但非常小。

     我尝试做一些实验(充电变压器的电感值和开关频率)。

     最后、它是最佳结果(更改 C_DTR)。

     现在、设置开关频率= 248KHz、f_m=20kHz。

     同时、我进行了充电负载测试(从低到高、从高 到低)、这是可以的。

     那么 、实验是可以的吗?  是否有其他人提出建议?

    谢谢

    B.R

    禅宗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zen、

    感谢您的跟进。

    频率抖动主要用于降低 EMI 以通过 EMC 合规性测试。

    耳戴式声音 可能不足以表明 抖动 配置是否正常。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang xing
     再次感谢您的回复
      可能是共振频率导致了声音。  
      如果频率抖动高于13KHz、则语音将消失。 (即测试结果)
      我将再次测试 EMI/EMC。
      

    谢谢

    B.R

    禅宗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zen、

    感谢您的回复。

    如果出现以下情况、我认为具有13kHz 或更高的调制频率应该是可以的:

    1、输出电压调节在直流和瞬态负载条件下足够稳定(还在反馈环路波特图中显示了足够的裕度)。

    2.没有组件过热。

    电路板可以 通过 EMC 合规性测试。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

      如何在  TPS23758 (PSR 模式)上测量反馈环路波特图?

      如下所示、

      R19//R24->测量 反馈环路波特图?

      如果要调整相位裕度,我可以更改 C28/R22值。 这是对的吗?

    谢谢

    B.R

    禅宗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zen、

    对于初级侧调节、您可以将注入点设置为 R16。 您应该能够通过更改 C28/R22值来调整相位。  

    我使用波特100进行测试。 我不确定该程序是否适用于您。

    如果您还有 Bode 100、以下应用手册可能会有所帮助:

    https://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/Bode_100/ApplicationNotes/DC_DC_Stability/App_Note_DC_DC_Stability_V3_3.pdf

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

      感谢您的信息。

    B.R

    禅宗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zen、

    没问题。 祝您的测试好运!  

    我现在要关闭这个线程。 如果您还有其他问题、可以打开新主题。

    此致、

    Diang