主题中讨论的其他器件:TPS23758
你(们)好
我有有关 TPS23758的 DTHR 问题。
*如果更改 CDTR (DTHR 的电容器)、还需要调整哪个部件?
* 调制频率(FM)值的范围是多少? (9kHz~??KHz)
谢谢
B.R
禅宗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我有有关 TPS23758的 DTHR 问题。
*如果更改 CDTR (DTHR 的电容器)、还需要调整哪个部件?
* 调制频率(FM)值的范围是多少? (9kHz~??KHz)
谢谢
B.R
禅宗
您好、Zen、
感谢您的耐心等待。
*基于
f_m = f_sw/(5000*2.052*C_DTR*1e6),单位为 Hz。 对于250kHz f_SW、f_m 通常为11kHz、因此您可以相应地选择 C_DTR。
*f_m 需要大于9kHz 分辨率带宽。 f_m 通常不会过高、以避免变压器饱和。 对于250kHz 示例、11kHz f_m 提供+/- 33kHz 抖动、这通常是可以的。
此致、
Diang
您好 、Diang Xing
谢谢您的回复。
因为电源变压器具有高频语音、但非常小。
我尝试做一些实验(充电变压器的电感值和开关频率)。
最后、它是最佳结果(更改 C_DTR)。
现在、设置开关频率= 248KHz、f_m=20kHz。
同时、我进行了充电负载测试(从低到高、从高 到低)、这是可以的。
那么 、实验是可以的吗? 是否有其他人提出建议?
谢谢
B.R
禅宗
您好、Zen、
对于初级侧调节、您可以将注入点设置为 R16。 您应该能够通过更改 C28/R22值来调整相位。
我使用波特100进行测试。 我不确定该程序是否适用于您。
如果您还有 Bode 100、以下应用手册可能会有所帮助:
此致、
Diang