This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:在-40°C 下启动时的 Vout 下降

Guru**** 2693275 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134734/lm2776-vout-drop-when-start-up-at--40-c

器件型号:LM2776

大家好、

我的客户使用串联的 LM2776具有-10.6V 输出电压、原理图如下所示。

℃:当在低温(10℃~-40)下启动时、第二级仅达到-7、无法达到-10.6V。   ℃在室温下启动或在室温下启动、然后将温度降低至-40 ̊ C、则不会出现此问题。

问:

可能的原因是什么?

2.我读了其中一些主题、LM2776在启动过程中似乎存在已知问题、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    无负载测试、存在相同的问题。

    所有电容器使用 X7R MCLL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3. 降低+5.5V 输入的转换速率后,此问题得到解决。  

    可能导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    我将查看原理图和示波器图、并立即返回给您。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    由于您还就同一主题向我发送了一封电子邮件、我们将在离线模式下对此进行讨论。 我将在 E2E 上关闭此主题。

    此致、

    Febin