Other Parts Discussed in Thread: LM2776
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2776 大家好、
我的客户使用串联的 LM2776具有-10.6V 输出电压、原理图如下所示。
℃:当在低温(10℃~-40)下启动时、第二级仅达到-7、无法达到-10.6V。 ℃在室温下启动或在室温下启动、然后将温度降低至-40 ̊ C、则不会出现此问题。
问:
可能的原因是什么?
2.我读了其中一些主题、LM2776在启动过程中似乎存在已知问题、这是正确的吗?