This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:为什么 Qmax 未更新、RemCap 错误且未更新? FC 位不会更改为1。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, GPCCHEM, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25890GPCCHEMBQ27Z561

您好!

   我的器件中使用了 BQ27441-G1b。

   插入电池后、在配置更新模式下将以下配置设置为 BQ27441。

   这些参数是从<bq27441 EVM: System-Side Impedance Track Technology> 之后学习 的。

   TaperRate = 134。

   我确信所有参数都已正确设置到 BQ27441中、因为我将寄存器读出、它们是正确的。

   然后、器件充电和放电3次:

   但我发现 Qmax/RA 从未更新、RemCap 大约为1300mAH 至1500mAH、远离1900mAH、这是错误的。

   为什么?

   下图附后。

e2e.ti.com/.../1.rar

    我发现即使在充电终止后、FC 位也永远不会设置为1。

    充电芯片为 BQ25890、终止电流设置为128mA。

    我已阅读此帖子:  

    BQ27441-G1:主充电终止算法不起作用-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

   

     我 发现 las 充电电流为155mA。 因此、它大于锥率(134)。 因此无法同时满足条件1和条件2。

     我对锥率感到困惑。

      锥率= 10 *容量/术语电流 =10*1900/128 = 148     对吧? 错误?

     但是、由于它的单位是 HR、为什么要将它与 IRateAvg 进行比较?

     在我的情况下、我应该将什么值设置为锥率、以使 FC 位正常工作?

   

    是不是:  <锥率和 IRateAvg2 <锥率  ?

    它应该是 锥形电流、而不是锥形电流?

   谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    对于其中的许多问题、我需要了解您如何配置 BQ27441。 您能否附加.gg 文件以便我查看这些值?

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

       attatched 是.gg 文件。

       请访问 Regardse2e.ti.com/.../bq27441.gg.csv。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该配置中、学习周期始终停留在休息过程中。

    我的.gg 文件有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    您是否也会提供您的日志文件?

          我对锥率感到困惑。

          锥率= 10 *容量/术语电流 =10*1900/128 = 148     对吧? 错误?

         但是、由于它的单位是 HR、为什么要将它与 IRateAvg 进行比较?

    请参阅下面的内容。 此外、请参阅此快速入门指南 :https://www.ti.com/lit/ug/sluuap7/sluuap7.pdf?ts=1661884590567&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27441-G1




    在您的情况下、我会将锥形电流设置为129。  

    锥度率= 1900 /(0.1 *(128 +15%、共128))= 129 (.1hr)

    这是为了确保 监测计在充电器关闭之前检测到满电(StateOfCharge ()= 100%)。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Coso、

        附件是日志和.gg 文件。  

        在这种情况 下、"学习周期"始终保持在"放松"程序中、即使在6小时内也是如此。

    e2e.ti.com/.../Log_5F00_Always-in-relax.loge2e.ti.com/.../bq27441_5F00_taper_5F00_rate_5F00_129.gg.csv

        谢谢你。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1 "]但我发现 Qmax/RA 从未更新过、RemCap 大约为1300mAH 至1500mAH、远离1900mAH、这是错误的。

    在配置文件中、请将更新状态设置为3 (应设置位1和位0)。 这些位仅针对学习周期进行设置(应在成功学习周期后设置回零)。

    对于 Qmax 更新、请确保执行以下操作:
    -不得设置 RUP_DIS
    电压一定不能在平坦区域内
    温度必须在数据闪存设置范围内

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4197980 #4197980"]

    在这种情况 下、"学习周期"始终保持在"放松"程序中、即使在6小时内也是如此。

    [/报价]

    从您的日志文件中、我看到电流始终为零、因此永远不会发生充电过程。 电压下降而不是上升。 要检测 FC、电压需要达到您的设计电压条件。



    剩余电量。 它显示正确的值(零)。 gg 文件中的端接电压设置为3500mV、监测计读数电压约为2800mV。 因此远低于终止电压。 因此、剩余的0容量是正确的。

    请确保您可以充电和放电。 否则、监测计无法响应。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Coso、

       第1部分  

       数据表中的值。 我认为 Qmax_up 和 RES_up 应该为0、以启用学习周期。

      

        CONTRAL_STATUS 是只读的。 这些位 似乎由 bq27441电量监测计控制、而不是由外部命令控制。

        在 BMS 中、我也找不到任何方法来设置这些位。

        

       第2部分  

       "在这种情况下 、学习周期始终保持在放松程序中、即使在6小时内也是如此。"

       电池已放电至2.9V 以下。 然后我将记录日志。

       实际上、当我插入电池并按下"开始" 按钮时、开始学习周期。 BMS 显示:

       因此、我按照指南操作、并使用380mA 对电池放电。 当电压降至约2840mV、低于2900mV 时、我移除了负载、BMS 显示:

       因此、我按照指南操作、等待电池放电。 但放松过程从未结束。

       我需要等待 BMS 指示我转到下一个充电程序、对吧? 但即使在6小时后、它仍处于放松程序中。

       

       此致。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    [根据数据表引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4198922 #4198922"]。 我认为 Qmax_up 和 RES_up 应该为0、以启用学习周期。

    我想这是一个误解。 您在这里、CONTRAL_STATUS 是一个只读寄存器、不应被触摸。

    [引用 userid="489742" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4198699 #4198699"]在您的配置文件中,请将更新状态设置为3 (应设置位1和位0)。 这些位仅针对学习周期进行设置(应在成功学习周期后设置回零)。
    [/报价]

    如果您提到我上面所说的内容、请参阅下面的内容。

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4198922 #4198922]\n 电池已放电至2.9V 以下。 之后我会记录日志。

    我认为您希望将终止电压设置为2.9V、但您的 gg 文件中未指定此电压。 除非被告知、否则监测计不知道停止的位置。 请参阅下面的内容。

    在您的 gg 文件中,我看到您的端接电压 = 3.5V, 通常为3.0V (可能为2.9V -请参阅电池制造商的数据表)。 这可能会导致奇怪的行为、因为这被视为测量仪表的平坦区域、OCV 测量可能非常不准确。 实际上、我相信这可能是您遇到放松程序问题的原因、测量仪表可能无法找到一个很轻松的 OCV 点。 请按照电池制造商的数据表了解端接电压值。

    此外、请从头开始并共享日志文件。 我希望看到整个行为、因为这将使调试变得更容易。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Coso、

       第1部分控制状态

       

        我发现数据表中的一些说明令人困惑。 那么、让我逐一陈述我的理解、请检查 我是否正确。

       缺少 第2个要求中的某些陈述。 完整的陈述是什么?

       IRateAvg =设计能力/电流平均  对吧?  错误?

       3、IRateAvg <锥形速率表示 CurrentAvg >锥形电流。 对吧?  错误?

       由于 我 设置了锥率= 129且 DesignCapacity= 1900mAH、因此第一个要求是 CurrentAvg1 > 147mA、 CurrentAvg2 > 147mA。 对吧?  错误?

       5.以上3项要求是不够的。 例如、当充电至90%时、CurrentAvg1=CurrentAvg2=1A、电压= 4.220V、这是一个非常常见的情况、FC 位将不会被置位。 对吧?  错误?

       6.有一条隐藏的陈述,上面的数据表中没有说明。 即第4个要求:电流 现在降至零。 然后 将设置[FC]并清除[CHG]。  对吧?  错误?

       7.当[FC]位置位时、表示电池已充满电。 无论是否设置了"更新状态"中的 bit0/bit1、Qmax 和 RA 都将更新、但 Qmax 和 RA 的新值可能等于旧值。  对吧? 错误?

       8.无论是否设置了更新状态中的 bit0/bit1、在常见用法中、BQ27441将始终学习和更新参数。 对吧? 错误?因为只有这样、BQ27441才能告诉我们、例如、在使用365天之后、电池容量从1900mAH 降至1800mAh。  

       9.那么,在更新状态中设置或清除 bit0/bit1有何区别? 数据表事件没有为2个位命名。

      10、设置2位会告诉 BQ27441执行深度新的学习。 这与常见的用法学习更新略有不同。 对吧?  错误?

      由于在常用中、不需要设置2个位。 应在每次电池充满电并满足上述4个要求时设置[FC]。 对吧? 错误?   

       第2部分终止电压

       根据 bq27441技术参考:

      我设置 Terminate Voltage=3.5V、因为 3.5V 是我的系统将运行的最低电压。 我认为终止电压是 SOC 定义为0%的电压、因此它不需要是 电池制造商数据表中定义的放电截止电压。

      电池  制造商数据表中的放电截止电压为2.7-2.8V、是电池保护电路 将关断的电压。 如果设置终止电压= 放电截止电压、则由于电池已切断、bq27441的电源将被切断。

      因此、我认为在 我的条件下、终止电压设置为3.5V 是正确的。

    第3部分:新的学习周期

      这次成功通过了第1 次放松程序、我不知道为什么有时不能。

      在此学习周期中,UpdateStatus 中的 bit0/bit1未设置。

     

        根据数据表、"当满足主要充电终止条件时、Flags()[FC]位被置位、[CHG]位被置位
    已清除。"

        因此、我认为如果仍在充电中、[FC]应该为0 、 [CHG]应该为1。 对吧?

        但上图显示 充电电流仍然为559mA、[CHG]位为0。 为什么?

        经过一段时间后、电流降至0、并设置[FC]:

      一段时间后 、学习周期失败。  

       

      在第2个过程中失败。 它表示未设置[Qmax_up]。 为什么?

      日志未按预期存储。

      我将尝试设置 bit0/bit1并在稍后使用一些新的和完整的日志进行更新。 非常感谢。

      此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"]  缺少 第2个要求中的某些陈述。 什么是完整的陈述?[/引述]

    这适用于不同的监测计、但概念相同(使用术语或不同的参数)。



    2-正确

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"]  3、IRateAvg <锥形速率表示 CurrentAvg >锥形电流。 对吧?  错误?[/报价]

    当 AvgCurrent 小于恒定电流并持续两个连续40秒的周期时、将触发充电终止。 这基本上是针对完全充电条件的最后一个 if ()语句


    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"] 由于我 设置了锥率= 129且 DesignCapacity= 1900mAH、因此第一个要求是 CurrentAvg1 > 147mA、 CurrentAvg2 > 147mA。 对吧?  错误?[/报价]

    正确


    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"]    5.以上3项要求是不够的。 例如、当充电至90%时、CurrentAvg1=CurrentAvg2=1A、电压= 4.220V、这是一个非常常见的情况、FC 位将不会被置位。 对吧?  错误?[/报价]

      这里有一个误解。 仅当电压大于锥形电压且平均电流小于锥形电流时、才会设置 FC
      

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"]  6. 有一条隐藏语句、上面的数据表中未对此进行说明。 即第4个要求:电流 现在降至零。 然后 将设置[FC]并清除[CHG]。  对吧?  错误?[/报价]

    无隐藏参数

    [报价 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"]当设置了[FC]位时,表示电池已充满电。 无论是否设置了"更新状态"中的 bit0/bit1、Qmax 和 RA 都将更新、但 Qmax 和 RA 的新值可能等于旧值。  对吧? 错误?[/报价]

    不一定、当进行两次 OCV 测量时、Qmax 更新将在静置模式下发生。 RA 表将在放电模式期间更新。  

    仅当监测计在学习周期中学习电池时、才会设置位0和位1。 在生产中或调优参数时未设置它们。  

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"] 8. 无论是否设置了更新状态中的 bit0/bit1、在常见用法中、BQ27441将始终学习和更新参数。 对吧? 错误?因为只有这样、BQ27441才能告诉我们、例如、在使用365天之后、电池容量从1900mAH 降至1800mAh。  [/报价]

    请参阅之前的答案、无论 位0/1是多少、监测计都会更新参数并报告 RM、FCC 等。 这些位只是在学习时设置的。 这与年龄报告无关。


    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"] 9. 那么、在更新状态中设置或清除 bit0/bit1之间有何区别? 数据表事件没有为2个位命名。

    检查先前的答案。 从技术上讲、它会强制监测计执行 Qmax 更新。

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"]  由于在常用中、不需要设置2个位。 应在每次电池充满电并满足上述4个要求时设置[FC]。 对吧? 错误?   [/报价]

    三个要求。 检查上一个答案

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"] 我将终止电压设置为3.5V、因为 3.5V 是我的系统将运行的最低电压。 我认为终止电压是 SOC 定义为0%的电压、因此它不需要是 电池制造商数据表中定义的放电截止电压。


    对于学习周期、根据电池数据表设置端接电压。 学习周期后、用户可以针对应用调整此参数。  

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"]因此、我认为在 我的条件下、终止电压设置为3.5V 是正确的。

    对于大多数电池、3.5V 是一个平坦区域。 您需要仔细检查此项。 这将导致奇怪的行为。

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"]

        因此、我认为如果仍在充电中、[FC]应该为0 、 [CHG]应该为1。 对吧?

        但上图显示 充电电流仍然为559mA、[CHG]位为0。 为什么?

    [/报价]

    不是很正确、这是为了确保您从电池中获得最大容量。 即使充电器可能已关闭、监测计仍会等待大约80秒、并检查 AvgCurrent <锥形电流。 发生这种情况时、将设置 FC。  


    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"] 第2个过程失败。 它表示未设置[Qmax_up]。 为什么?
    Unknown 说:
    对于 Qmax 更新,请确保以下内容:
    -不得设置 RUP_DIS
    电压一定不能在平坦区域内
    温度必须在数据闪存设置范围内
    [/报价]

    正如我在之前的回复中提到的、电压一定不能处于平坦区域内。 将端接电压设置为3.5V 通常会被解释为平坦区域。


    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4201804 #4201804"] 我将尝试设置 bit0/bit1,并在稍后使用一些新的和完整的日志进行更新。 非常感谢您。[/引述]

    请尝试使用我提到的内容执行新的学习周期。 此外、请遵循 bq27441上的快速入门指南

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuap7/sluuap7.pdf?ts=1662565957926&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27441-G1%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dapp-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe%2526utm_content%253DBQ27441G1%2526ds_k%253DBQ27441-G1%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253DEAIaIQobChMIy43e1oSD-gIVMRTUAR3pkQ4TEAAYASAAEgI6_PD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds

    每个单元都有不同的 OCV 表、但这是典型的。 红色圆圈表示将导致 Qmax 不更新的平坦区域。 蓝色圆圈是终止电压的典型区域。 如果提供了 OCV 表、请咨询您的电池制造商。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Coso、

       关于这3个要求、我产生了误解、因为数据表显示了               "IRateAvg <锥率"。  

       由于  IRateAvg = DesignCapacity/CurrentAvg、如果我们想要 CurrentAvg <锥形电流、它应该是"IRateAvg >锥形电流"

       非常感谢您的详细回答。

       现在我了解了。 我需要执行以下操作:

       1.在电池数据表中设置 TerminateVoltge =截止电压。

       2.在学习周期之前、将 UpateStatus 的 bit0/bit1设置为1。

       我将尝试进行此操作并尽快更新。

       

       还有一个问题。 在学习周期中、建议的放电电流是多少?

       此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4203668 #4203668"]在学习周期中建议的放电流是多少?

    建议的放电流速率为 C/5至 C/10。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Coso、

       我使用新配置重新启动新的学习周期。 这一次它在第一次放松过程中停止。

         e2e.ti.com/.../BQ27441Log_5F00_2022.9.8.loge2e.ti.com/.../27441_5F00_bit0bit1_5F00_TermVolti2900.gg.csv

       附件是配置和日志。 显示"RUP_DIS / RDIS:不清除"。

       此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    从提供的日志文件中、我看到电流始终为零。 请确保在开始学习周期过程后开始记录。



    为了使 RUP_DIS 位清零、需要等待5小时。 一旦监测计确定了一个非常宽松的 OCV 点、RUP_DIS 就会清除。

    请按照此应用手册了解学习周期。 这是最新版本最多的版本。 您将看到 RDIS、但与 RUP_DIS 相同。

    https://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Coso、

        我重新启动了学习周期、再次失败。

        附加的是日志文件。 我确信日志在学习周期开始之前就已开始。

        顺便说一下、您使用什么工具来读取日志并绘制图? 我在 BMS.e2e.ti.com/.../0815.BQ27441Log_5F00_2022.9.14.log 中找不到它

        此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 log.err 文件

    e2e.ti.com/.../BQ27441Log_5F00_2022.9.14.errlog.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我有两个后续问题:

    1-您使用的是什么 ChemID?   您是否通过匹配数据库中的确切制造商 ID 或使用 GPCCHEM 工具来确保找到良好匹配?

    这是您的测量仪表的 ChemID。 使用合适的化学 ID 非常重要、因为它包含仿真电压查找表、监测计可使用这些表进行 OCV 测量。 它还具有 Ra 表。 这是执行学习周期之前的第一步。


    2 -您是如何执行该第一个放电步骤的?  


    我看到 在您的日志文件中、始终设置 RUP_DIS。 为了避免设置此位、请不要发送第一步中规定的复位命令、这将避免设置 RUP_DIS 位。  

    为了确保 Impedance Track 正在运行、请发送 BAT_INSERT 命令。

    我看到您选择了恒定功率模式、我将其设置为恒定电流模式、因为您以恒定电流放电。  

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4210444 #4210444")顺便说一下,您使用什么工具来读取日志并绘制图解? 我在 BMS 中未找到它[/报价]


    我使用 Excel 工作表、我基本上 打开日志文件并绘制电压、电流等以查看行为。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Coso、

       我使用的电池是3.8V 锂聚合物电池、充电电压为4.3V。

        我没有在 数据库中找到确切的制造商 ID 或使用 GPCCHEM 工具。

       我不太理解 bq27441-g1b 中的 Chem_ID 为0x0312。 我之所以选择 bq27441-g1b 、是因为它适用于4.3V 充电锂聚合物电池。

           1) 锂聚合物电池。

           2) 4.3V

       在选择 bq27741-g1b 时、我还应该考虑其他因素吗?

        2.在第一个放电步骤中、我没有向 bq27441-g1b 芯片发送任何命令。

       我要做的是:

           步骤1. 启动日志

           步骤2. 加载 27441_bit0bit1_TermVolti2900.gg.csv 并将其写入芯片

           步骤3. 点击 BMS 中的按钮、开始学习周期。

       我不知道为什么 设置 RUP_DIS。 我 的27441_bit0bit1_TermVolti2900.gg.csv 文件中是否有任何错误?

       3.

    [引用 userid="489742" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4211524 #4211524">要确保阻抗跟踪正在运行,请发送 BAT_INSERT 命令。

    我看到您选择了恒定功率模式、我将其设置为恒定电流模式、因为您以恒定电流放电。  [/报价]

       我将发送 BAT_INSERT 命令并在学习周期中使用恒定电流模式、然后重试。

       如果我在学习周期中设置恒流模型并在常用中设置恒定功率模型、是否很重要?

        

       此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4212158 #4212158"]

    我使用的电池是3.8V 锂聚合物电池、充电电压为4.3V。

        我没有在 数据库中找到确切的制造商 ID 或使用 GPCCHEM 工具。

       我不太理解 bq27441-g1b 中的 Chem_ID 为0x0312。 我之所以选择 bq27441-g1b 、是因为它适用于4.3V 充电锂聚合物电池。

    [/报价]

    请允许我为您澄清一些问题。 您使用的监测计基于 ROM、这意味着它不支持多个化学电池。 如数据表中所述、bq27441-g1b 支持 ChemID 0x0312。 我们有一个化学 ID 数据库、每个化学 ID 都具有唯一的特性(唯一的 OCV 表和唯一的电阻表、其中将包括平面区域电压)。 如果没有适当的 ChemID、监测计将不准确。

    我 使用 您的配置 gg 文件和日志文件来运行仿真、以查看 RUP_DIS 位是否会清除。 是的、确实如此。 这告诉我、您对该监测计使用了错误的化学电池。  

    您有两个选项:
    1-找到需要相同制造商、型号和说明的0x0312单元格。 请参阅下面的内容


    2-获取基于单节电池的闪存电量监测计。 我推荐 bq27z561。 此监测计允许您对多个 ChemID 进行编程、这意味着您无需再购买其他电池。 您需要做的是使用 GPCCHEM 工具、此工具将输出您单元格的关闭 ChemID 与我们的数据库相关。

    GPCCHEM 工具链接:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM


    [引用 userid="479961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129851/bq27441-g1-why-the-qmax-is-not-updated-and-the-remcap-is-wrong-and-nevered-updated-fc-bit-does-not-change-to-1/4212158 #4212158"]

       我将发送 BAT_INSERT 命令并在学习周期中使用恒定电流模式、然后重试。

       如果我在学习周期中设置恒流模型并在常用中设置恒定功率模型、是否很重要?

    [/报价]

    再次尝试可能会导致相同的 RUP_DIS 错误。 请确保您首先使用正确的化学物质。

    至于功耗模式、学习过程无关紧要、但在调整配置以实现最佳电量监测时、将会如此。

    此致、
    何塞·库瑟