主题中讨论的其他器件:BQ25890、 GPCCHEM、 BQ27Z561
您好!
我的器件中使用了 BQ27441-G1b。
插入电池后、在配置更新模式下将以下配置设置为 BQ27441。
这些参数是从<bq27441 EVM: System-Side Impedance Track Technology> 之后学习 的。



TaperRate = 134。
我确信所有参数都已正确设置到 BQ27441中、因为我将寄存器读出、它们是正确的。
然后、器件充电和放电3次:

但我发现 Qmax/RA 从未更新、RemCap 大约为1300mAH 至1500mAH、远离1900mAH、这是错误的。
为什么?
下图附后。
我发现即使在充电终止后、FC 位也永远不会设置为1。
充电芯片为 BQ25890、终止电流设置为128mA。
我已阅读此帖子:
BQ27441-G1:主充电终止算法不起作用-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我 发现 las 充电电流为155mA。 因此、它大于锥率(134)。 因此无法同时满足条件1和条件2。
我对锥率感到困惑。
锥率= 10 *容量/术语电流 =10*1900/128 = 148 对吧? 错误?
但是、由于它的单位是 HR、为什么要将它与 IRateAvg 进行比较?
在我的情况下、我应该将什么值设置为锥率、以使 FC 位正常工作?

是不是: <锥率和 IRateAvg2 <锥率 ?
它应该是 锥形电流、而不是锥形电流?
谢谢你。
弗兰克