你(们)好 我将 PSpice 仿真器用于 TI 组件。 我下载了 LM3409数据表中提供的瞬态模型。 这为我提供了一个基本原理图。 我将其修改为我的电路的方式。 我唯一遇到的问题是在我使用的 LED 之后建模 LED:Cree XP-G3。 我尝试使用建模应用、因为我看到您可以使用正确的规格对 LED 进行建模。 对于我正在使用的当前软件、似乎这不是一个选项。 因此、我正在寻求帮助以找到解决方法或对该 LED 进行建模的方法、以便进行此仿真。 我相信如果 TI 支持人员能够对 LED 进行建模并将其发送给我、我就可以将其加载到原理图中、这样做可能会很好。 除此之外、我希望 TI 支持能够提供有关如何解决此问题的见解。 我已经看到过使用二极管和电压源来仿真 LED、但我没有幸运地这么做。
这是我使用的 LED 的数据表。
https://assets.cree-led.com/a/ds/x/XLamp-XPG3.pdf
更具体地说、我使用以下 LED:"正向电压(@2000mA、85C)-白色典型正向电压= 3.06
感谢您的任何帮助。
谢谢你。