This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:需要有关创建一个仿真 LED 的帮助、该 LED 类似于我在设计中使用的 LED

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130952/lm3409-need-help-creating-an-led-that-simulates-like-the-led-i-am-using-for-my-design

器件型号:LM3409

你(们)好 我将 PSpice 仿真器用于 TI 组件。 我下载了 LM3409数据表中提供的瞬态模型。 这为我提供了一个基本原理图。 我将其修改为我的电路的方式。 我唯一遇到的问题是在我使用的 LED 之后建模 LED:Cree XP-G3。 我尝试使用建模应用、因为我看到您可以使用正确的规格对 LED 进行建模。 对于我正在使用的当前软件、似乎这不是一个选项。 因此、我正在寻求帮助以找到解决方法或对该 LED 进行建模的方法、以便进行此仿真。 我相信如果 TI 支持人员能够对 LED 进行建模并将其发送给我、我就可以将其加载到原理图中、这样做可能会很好。 除此之外、我希望 TI 支持能够提供有关如何解决此问题的见解。 我已经看到过使用二极管和电压源来仿真 LED、但我没有幸运地这么做。

这是我使用的 LED 的数据表。  

https://assets.cree-led.com/a/ds/x/XLamp-XPG3.pdf

更具体地说、我使用以下 LED:"正向电压(@2000mA、85C)-白色典型正向电压= 3.06

感谢您的任何帮助。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我的

    目前尚不能建立新模型。 下面是 Rohm 的一些 LED 模型、我想您可以找到具有类似 V-I 曲线的模型。

    Rohm | PSpice

    详细 说明可在 L 后执行

    PSpice for TI:第三方模型导入|德州仪器 TI.com 视频

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了一个我认为可能可行的模型。 我是否按照相同的步骤导入第三方模型、或者它们是否不同、因为它来自 PSpice?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在下载组件的.lib 文件。 似乎下一步是生成新零件。 这表明我没有这些能力。 我应该采用不同的方法来实现这一目标吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您需要选择此选项、并启用"生成器件"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我的

    如果您的一方已解决此问题、我想解决此问题。 谢谢