This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:自适应 EQ / GPIO 模式

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TPS65987D, TUSB1146EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134496/tusb1146-adaptive-eq-gpio-mode

器件型号:TUSB1146
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

您好!

我正在使用 TUSB1146和  TPS65987D 进行 DFP 设计 、并希望尝试使用 AEQ、因为我不确定最终通道长度、这可能是电缆或器件的混合。 我有几个问题、我将会回答:

1) 1)在由 PD phy 控制的 GPIO 模式下、是否可以启用完全 AEQ?

2)或者、相反地、使用 I2C 模式、PD 配置工具是否有一个示例项目/库来设置 TUSB1146器件配置和 AEQ?

3) 3)是否可以混合 GPIO 和 I2C 模式、或者它们是否完全互斥? 也就是说、我能否切 换到 I2C 模式并设置 EQ 寄存器、然后再切换回 GPIO 模式、或者 EQ 设置引脚是否会覆盖寄存器?

4) 4) 4)是否可以获取  TUSB1146EVM 和光绘文件的 TPS65987D bin 副本?

感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我在数据表中遗漏的器件是不可能的、请参阅1)和3)。 如果  TUSB1146 存在 TPS65987D 控制的 I2C 示例、以及 来自 TUSB1146EVM 的 bin 和 gerber 文件、则仍然需要该示例。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我的友谊请求、我可以向您发送 EVM bin 和 gerber 文件吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了 EVM 固件和板级配置文件、您是否要检查?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、我对 EVM 项目的 I/O 配置感到困惑。 GPIO#1映射到"电缆方向事件"、但在原理图上连接到启用 USB3的 CTL0。 GPIO#2映射到"端口0 USB3事件"、但原理图上发生翻转。 似乎应该交换这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意您的看法、即 PD 控制器中的 GPIO 事件看起来不正确、需要进行修复。 在这种情况下、TUSB1146通过 I2C 进行配置、因此 GPIO 事件不会影响它。

    谢谢

    David