Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TPS65987D, TUSB1146EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987D、
您好!
我正在使用 TUSB1146和 TPS65987D 进行 DFP 设计 、并希望尝试使用 AEQ、因为我不确定最终通道长度、这可能是电缆或器件的混合。 我有几个问题、我将会回答:
1) 1)在由 PD phy 控制的 GPIO 模式下、是否可以启用完全 AEQ?
2)或者、相反地、使用 I2C 模式、PD 配置工具是否有一个示例项目/库来设置 TUSB1146器件配置和 AEQ?
3) 3)是否可以混合 GPIO 和 I2C 模式、或者它们是否完全互斥? 也就是说、我能否切 换到 I2C 模式并设置 EQ 寄存器、然后再切换回 GPIO 模式、或者 EQ 设置引脚是否会覆盖寄存器?
4) 4) 4)是否可以获取 TUSB1146EVM 和光绘文件的 TPS65987D bin 副本?
感谢您的观看!