This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:无法更改 DCDC2寄存器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134793/tps65217-could-not-change-the-dcdc2-register

器件型号:TPS65217

尊敬的专家

目前、项目中使用了 TPS65217电源芯片、因此 VDD_MPU(DCDC2)的输出电压需要设置为1.25V、默认设置为1.1V。 它可由规范中设置的 DCDC2控制寄存器实现、但在写入后不会生效。 测得的电压仍为1.1V、请帮助检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 将00001110b 写入附件代码中显示的 DEFDCDC2寄存器(地址0x0F 十六进制)是正确的、这样可以将 DCDC2设置为1.25V 输出。

    请注意、此器件使用密码保护来防止意外写入特定寄存器。 如数据表第44页的图29所示、DCDC2控制寄存器受2级密码保护。 您目前是否遵循 第43页第8.5.22节第2级保护中列出的步骤并如下所示?

    如果正确执行了所有步骤、并且在8.5.2.2节的步骤2和步骤5之间没有发生其他 I2C 事务、则寄存器将只从1.1V 更新为1.25V。  

    此致、

    Garrett