请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 尊敬的专家
目前、项目中使用了 TPS65217电源芯片、因此 VDD_MPU(DCDC2)的输出电压需要设置为1.25V、默认设置为1.1V。 它可由规范中设置的 DCDC2控制寄存器实现、但在写入后不会生效。 测得的电压仍为1.1V、请帮助检查。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Gabriel、
感谢您通过 E2E 联系我们。 将00001110b 写入附件代码中显示的 DEFDCDC2寄存器(地址0x0F 十六进制)是正确的、这样可以将 DCDC2设置为1.25V 输出。
请注意、此器件使用密码保护来防止意外写入特定寄存器。 如数据表第44页的图29所示、DCDC2控制寄存器受2级密码保护。 您目前是否遵循 第43页第8.5.22节第2级保护中列出的步骤并如下所示?
如果正确执行了所有步骤、并且在8.5.2.2节的步骤2和步骤5之间没有发生其他 I2C 事务、则寄存器将只从1.1V 更新为1.25V。
此致、
Garrett