This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:压降运行

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16006, LMR16010, LMR36006, LMR16006XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046573/lmr16006-operation-in-dropout

器件型号:LMR16006
主题中讨论的其他器件: LMR16010LMR36006

我使用的 LMR16006的输出设置为6.5V。  在我的应用中、输入电压可能小于6.5V、而我所需的行为是 LMR16006简单地将输入电压传递到输出电压、同时尽可能减小压降。  我知道存在一些限制、例如最大占空比、最小关断时间和最大导通时间。  数据表图8 (压降曲线)显示了 Vout 在达到5V 稳压输出电压之前斜升时的这种行为。

然而、在我的应用中、当输入电压低于4.5V 时、开关变得不稳定、输出电压降至大约2V。  一些有趣的观察结果:

目标 Vout 越高、输出下降的阈值就越高。  例如、如果 Vout 设置为15V、则输出将下降到6.4V。

增加负载电流会有所帮助、但不会完全起作用。  当目标 Vout 为15V 且 Rload 为56Ω Ω 时、阈值变为5.6V。  

我使用过其他类似的稳压器- LMR16010、LMR36006 -它们的运行方式与此不同;Vout 即使在空载的情况下也会跟踪 Vin 到 UVLO。   

LMR16006的哪些原因会导致其表现与此类似?  我使用的是 LMR16006X 评估板。  我更换过该部件一次、但行为没有改变。

有一次、我假设这是由于 LMR16006中缺少频率折返。  但我相信 LMR16006会在压降时降低开关频率-我测量的开关频率远低于目标700KHz。  因此、我不确定 LMR16006为何无法处理该问题、尤其是考虑到上述"压降曲线"图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否在 LMR16006EVM 上验证了这一点? Vout 应该能够跟踪 Vin、直到在空载条件下 UVLO 为止  

    您可以上传电路原理图进行检查吗?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记了、我正在使用 LMR16006EVM。  我所做的唯一更改是对反馈电阻器的更改。

    您是否可以访问 LMR16006EVM?  您能否将输出电压更改为6.5V 或15V、并查看是否可以复制我的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我验证一下、稍后再更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我刚刚获得了 EVM、将很快验证并更新您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在 LMR16006XEVM 上验证了它、Vout 默认为5V、 Vout 可以跟踪 Vin、直至 Vin 降至4.4V。

    低压降且空载条件是 Cboot 刷新的最坏情况、当 输入电压接近输出电压时、LMR16010具有更小的电感器以获得更高的电流峰值、LM36006是同步 转换器 、具有低侧 FET、可将 SW 拉至零、 Cboot 具有更好的条件、可以使用这两个转换器进行充电。

    您可以尝试将电感器尺寸减小2倍或3倍、以查看跟踪方面的改进。

    B R
    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Vout 在4.4V 时停止跟踪、 这将确认数据表和实际功能之间存在问题或至少不匹配、对吧? 图8 (压降曲线)显示了低至 Vin = 3.8V 的跟踪、但您只看到了4.4V 的电压。

    您是否还可以尝试调节反馈电阻器以将 Vout 设置为更高的7V 或12V?  我想确认最小 Vin 也会升高、这一点我不理解-如果转换器处于压降状态、那么目标 Vout 是什么值为何重要?  

    关于其他两个转换器-我还使用 LMR16010、该转换器具有一个15uH 的电感器(与 LMR16006EVM 相同)、它可以处理输入电压直至 UVLO 的压降。  虽然 LMR16006没有类似 LMR36006的同步整流器、但它具有低侧 wmp FET、我的理解是、在这种情况下使用该 FET、在无负载的压降下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    图8在最小10mA 条件下进行了测试、我在空载条件下进行了测试。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在添加负载时进行了一些测试、可以看到这有助于实现最低输入电压低至4V 的效果。  对于较高的目标 Vout 尤其如此-如果 Vout 设置为15V、即使负载电流约为100mA、跟踪也只会持续到低至5.6V 的 Vin。   

    您能否解释一下为什么 LMR16010能够在空载压降情况下工作、但 LMR16006却不能工作、即使使用相同的电感器也是如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我将其与 LMR16010进行比较、稍后再更新。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    对此进行了任何更新?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    让我与 Andy 核实一下这个问题。  

    此致、  

    Denislav