Other Parts Discussed in Thread: LMR16006, LMR16010, LMR36006, LMR16006XEVM
主题中讨论的其他器件: LMR16010、 LMR36006、
我使用的 LMR16006的输出设置为6.5V。 在我的应用中、输入电压可能小于6.5V、而我所需的行为是 LMR16006简单地将输入电压传递到输出电压、同时尽可能减小压降。 我知道存在一些限制、例如最大占空比、最小关断时间和最大导通时间。 数据表图8 (压降曲线)显示了 Vout 在达到5V 稳压输出电压之前斜升时的这种行为。
然而、在我的应用中、当输入电压低于4.5V 时、开关变得不稳定、输出电压降至大约2V。 一些有趣的观察结果:
目标 Vout 越高、输出下降的阈值就越高。 例如、如果 Vout 设置为15V、则输出将下降到6.4V。
增加负载电流会有所帮助、但不会完全起作用。 当目标 Vout 为15V 且 Rload 为56Ω Ω 时、阈值变为5.6V。
我使用过其他类似的稳压器- LMR16010、LMR36006 -它们的运行方式与此不同;Vout 即使在空载的情况下也会跟踪 Vin 到 UVLO。
LMR16006的哪些原因会导致其表现与此类似? 我使用的是 LMR16006X 评估板。 我更换过该部件一次、但行为没有改变。
有一次、我假设这是由于 LMR16006中缺少频率折返。 但我相信 LMR16006会在压降时降低开关频率-我测量的开关频率远低于目标700KHz。 因此、我不确定 LMR16006为何无法处理该问题、尤其是考虑到上述"压降曲线"图。