This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:MOS 的要求是什么?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148-Q1, CSD18511Q5A, LM25149-Q1EVM-2100, CSD18503Q5A, LM25148, LM25149, LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047694/lm25148-q1-what-is-the-requirement-of-mos

器件型号:LM25148-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD18511Q5ALM25149-Q1EVM-2100CSD18503Q5ALM25148LM25149LM25149-Q1

大家好、

题目是 MOS 的要求是什么? 我们是否有一些推荐的 mos? 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    对于任何 MOSFET、您肯定需要确保阈值电压 VGS (TH)小于栅极驱动器电压。

     LM25148-Q1的栅极驱动为 VCC 或5V。

    对于 =高频设计、您希望通过最大程度地减小栅极电荷 Qg 来最大程度地降低开关损耗、而不会因导通损耗而牺牲过多的 RDSON。  

    LM25149-Q1EVM-2100使用 IAUC60N04S6L039。 您还可以使用 CSD18503Q5A 和 CSD18511Q5A。

    您可以使用 WEBENCH 生成设计和推荐的 MOSFET。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您的回复! 请帮助查看随附的原理图、谢谢!

    e2e.ti.com/.../DC_2D00_DC_2D00_LM25148.pdf

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    单相上的15A 电流可能导致更大的温度上升、您的环境温度是多少?

    5mΩ ISNS 电阻器将峰值电流限制设置为12A、不会产生15A、您应使用3mΩ Ω 分流器将峰值电流限制设置为20A。   

    您可以为 VDDA 使用一个0.1µF μ F 电容器。

    LM25148将具有内部自举二极管、因此您无需使用外部二极管、除非您需要。

    请确保 C1799、C1800和 C1801具有足够的 ESR 来抑制输入滤波器谐振。

    我找不到该电感器、但请确保它不会饱和。

    其他一切对我来说都很好!

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您的回复! 客户计划使用 SiR422DP MOSFET、我查看了其数据表、认为还可以、但想与您再次核对、谢谢!

    e2e.ti.com/.../sir422dp.pdf

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    MOSFET 看上去一切正常! 请参阅随附的快速入门计算器。

    e2e.ti.com/.../LM25148_2D00_Q1-Quickstart-Calculator_5F00_SiR422DP.xlsm

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    我使用 SiR422DP mos 测试了 LM25149 EVM、并将开关频率从2.1M 更改为440kHz、但我的理由是、如果输出电流大于6A (如7A)、则输出电压不是3.3V、仅为2.8V。 输出电流越高、输出电压越低。

    您能解释一下吗? COMP 网络不适合吗? 如何判断一个 mos 是否适合2.1M 频率? 谢谢!

    BR
    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我们希望 LM25149能够输出15A 电流、需要在 EVM 中修改哪些位置?

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、  

    如果您降低了频率并且未更改电感器、则电感器 pk-pk 纹波电流 ΔIL  将非常大并达到峰值电流限值。

    电感器峰间纹波电流为 ΔIL = T_ON *(VIN-VOUT)/L

    此外、T_ON =(VOUT/VIN)/F_SW

    峰值电流限制由电流感应电阻器和电流感应阈值设置。

    LM25149-Q1上的60mV 阈值和 EVM 上的 μ 5mΩ 将电感器峰值电流限制设置为12A。


    您需要重新调整电感器的大小、使其达到440kHz。

    对于15A、您还需要重新调整电流感应电阻器 R11的大小以更改峰值电流限制。

    我建议使用 快速入门计算器更新设计。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多