This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:不稳定的反激式转换器输出

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047143/tps23753a-unstable-flyback-converter-output

器件型号:TPS23753A

大家好、

我们在设计中使用 TPS23753A 芯片组。 此电路板采用 PoE 输入、分离数据和电源、然后可用作电源。 输出电压为5V@3A。

在无负载条件下、我们面临不稳定的输出电压。 此外、我们还可调优光耦合器反馈、但无法获得稳定的输出。

以下是原理图(上载为 pdf):  PoE 板

在次级侧连接10K 负载电阻器时、电路板工作正常。 当我们移除负载电阻 器时、电压变得非常不稳定。

 请指导我如何提高电源稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供输出波形和增益/相位裕度的波特图?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    感谢您的反馈。

    请查看以下图片:

    当 R40 面临不稳定的输出电压时,请就此提出建议。

    谢谢,

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供输出波形和增益/相位裕度的波特图?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    我们将在您查看随附的 SCH pdf 之前给出波形,并提供您的宝贵反馈。

    e2e.ti.com/.../sch_5F00_701_2D00_1_2D00_02236_5F00_a0_2D00_12-_2800_2_2900_.pdf

    谢谢,

    Shubham    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在这种情况下、最好先提供波形。 不稳定可能意味着 PSE 每400ms 关闭一次电源、或者不会发生启动、或者反馈环路不稳定、或者电路板处于 DCM 模式等  

    上述四个问题中没有一个必然会出现在原理图审阅中、但波形可以揭示电路板上实际发生的情况、并向正确的方向指明。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师