This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:电流限制

Guru**** 2505115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045692/tps25947evm-current-limit

器件型号:TPS25947EVM

你(们)好

他的客户测试了 EVB TPS259474L 并遇到了几个问题。 ILM 电阻公式计算出的电阻值 EVB 上的实际3334/2.5A=1.333K 实际2.12A 关断3334/3A=1.111K 实际2.4A 关断电阻1.65K 3334/2A=1.667K 实际1.81A 关断、它由电源供电、 电源非常稳定连接 EVB 输入12V、输出端连接到负载输出电流将悬空、无论电流调节到多高、它都将浮动、以2.12A 为例、最低至2A、 最高电流为2.3A 时、电流将持续跳跃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    很抱歉、但我无法清楚地理解您的问题。 您的意思是、您看到的电流限制偏差通过公式设置了什么?

    请举一个您选择的 RILIM 示例、以及器件在哪个电流电平下断开电路?

    此外、您能否从 EVM (J19、7-8、R23)上已有的默认电阻549中得出一个测试结果?

    您使用什么类型的负载进行测试?

    此外、电流限制的精度可能因 PVT 而异:

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.)此外、您能否从 EVM (J19、7-8、R23)上的默认电阻549中得出一个测试结果?

    TPS259472A RILM 设置1.65K 测试结果2.5A 关断(断电前电流稳定)

    TPS259474L RILM 设置1.65K 测试结果1.81A 停机(在停机之前、电流将不稳定)

    2.)您使用什么类型的负载进行测试?

    LCD 背光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    通过万用表读数可能不准确。 请使用示波器进行测量。 使用电流探头测量从器件输入侧流经器件的电流。 请探测 VIN、VOUT、IIN。 缓慢增大电流,将触发器设置为 VOUT 下降,然后参阅。

    您可以看到 EVM 用户指南结果,6A 设置设备在6.1A 时关闭。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户使用 LCM 背光模块完成的负载测试、因为背光控制电流使用 PWM 方法、 因此、功率负载方波会导致差分输出电压和电流不稳定、并且我们的 LCM 模块浪涌电流过大、无法导致 IC 电流限制激活保护电路、因此 Ilimit 将出错。下图是输入电压波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    电子保险丝输入是 PWM? 电子保险丝输出是 LCM 背光模块? 因为输入是方波、所以输出电流不稳定?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电子保险丝输入是 PWM? DC12V

    电子保险丝输出是 LCM 背光模块? 是的、由于背光控制电流使用 PWM 方法、因此功率负载方波会以这种方式导致差分输出电压和电流不稳定、

    控制电流使用 PWM 模式。 客户是否不适合使用电子保险丝? 它更适合传统保险丝?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您能给我一个系统的方框图,以及信号如何看待重要节点,这将是很容易理解的。

    该波形是否位于电子保险丝输入端?

    此致

    Kunal Goel