This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521845:如何连接未使用的引脚?

Guru**** 2508425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521845, TPS65218, TPS6521815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045882/tps6521845-how-to-connect-unused-pins

器件型号:TPS6521845
主题中讨论的其他器件: TPS65218

设计中未使用某些引脚。 如何连接它们:  

设计中未使用 DCDC2。 但 PGOOD 状态取决于 DCDC2、并使用 PGOOD。

这是否可以作为 DCDC2连接? (以节省一些 PCB 空间)

  • 将 IN_DCDC2连接到 VIN、并省略输入电容器
  • 保持 L2输出悬空
  • 将 FB2从 DCDC4连接到3.3V (直接或通过分压器)
  • FB2输入端的电压将满足 PGOOD 要求(过压并不影响 STRICL=0b、过压不受监控)

不使用 LS2、LS3 (设计中未通过 I2C 配置 TPS6521845)

  • 将 IN_LS2、IN_LS3连接到 GND 并使输出 LS2-3悬空?

3. LS1未使用(但 LS1通过序列启用)

  • 将 IN_LS1连接到 GND 并使输出 LS1保持悬空?
  • 或将 IN_LS1连接到大于1.2V 的电压? (因为 LS1未禁用、1.2V 是 LS1的最小工作电压)

4.LDO1未使用、但 PGOOD 状态取决于 LDO1和 PGOOD。

  • 将 IN_LDO1连接到 VIN、并省略输入和输出电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asko、

    以下 是 TPS6521845上未使用电源轨的推荐连接、具体而言、如果 strict=0 (CONFIG1寄存器0x13/位2)、则更是如此。 如果 strict=1或使用不同的 NVM 配置,则建议的连接将会更改。  

    • DCDC2:FB2需要连接到另一个具有更高输出电压和更低频闪灯的稳压器的反馈(以确保在 DCDC2之前可用)。 例如、如果 DCDC2默认值为1.425V、则 FB2可以连接到 FB4 (假设 DCDC4输出电压高于 DCDC2)。 您可以将 L2保持悬空。 IN_DCDC2应连接到与 IN_BIAS 相同的输入电压。   
    • LS2/LS3:在 TPS6521845的 NVM 配置中、默认情况下会禁用这些引脚 、因此您可以将输入和输出保持悬空。  
    • LS1:IN_LS1 (输入)应连接到 GND 、而 LS1 (输出)保持悬空。
    • LDO1:IN_LDO 应连接到 IN_BIAS、输出(LDO1)应连接到高于 LDO1默认电压(>1.8V)的电压、该电压在 LDO1上电之前可用。  

    我还建议使用 TPS65218 BoosterPack (BOOSTXL-TPS65218)验证此配置

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    还有几个问题:

     与未使用时的 LS1相关…建议将 IN_LS1 (输入)连接到 GND 并使 LS1 (输出)悬空。

    • 当 LS1由序列发生器启用时、PMIC 是否会由于接地输入而产生中断?
    • 数据表将1.2V 指定为 LS1的最小工作电压,启用 LS1时不应遵循此要求?
    • IN_LS1连接到 DCDC4 (3.3V)的输出且 LS1 (输出)保持悬空是否有问题?

    BR、Asko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asko、

    如果您在 INT2寄存器(地址0x12/bit0)上获得中断、则可以通过禁用 ENABLE2寄存器(地址0x12/位1)上的 LS1来清除中断。 当监控器监控 DCDC1/2/3/4和 LDO1时、不应执行断电序列。 如果您发现这种方法有任何问题、请现在让我来看看。 我还将添加一个指向先前 E2E 的链接、其中已回答了此问题。   

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/547376/tps65218---unused-load-switch-could-be-left-floating/2003736?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps65218%25252525252520LS1#2003736

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢...

    另一个需要澄清的细节: 什么是 DCDC1的 TPS6521845输出电压? 在 iMX6应用手册(SLVAE94A)中、提到了1.35V。 但在 TPS6521845数据表中、它提到的寄存器值为35h à 1.425V。

    BR、Asko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asko、

    数据表中所述、TPS6521845上的 DCDC1输出电压为1.425V。  i.MX 6Solo、6DualLite 应用手册(SLVAE94A)使用 TPS6521815、这是一款带有"空白 EEPROM"的 TPS65218型号、因此客户可以重新编程 NVM 以满足处理器电源要求。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计正在进行中、因此仍然是一个问题:

    • IN_LS1连接到 DCDC4 (3.3V)的输出且 LS1 (输出)保持悬空是否有问题? 这样可以避免中断(目前我们计划使用不支持软件的 PMIC、但 nINT 输出连接到处理器以供将来使用。 我们希望避免软件可能对中断作出反应。)

    BR、Asko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asko、

    我必须检查 EVM 的这些连接。 应能在一周结束前提供更新。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asko、

    我移除了连接到 TPS65218 EVM 上负载开关的两个电容器、并将输入(IN_LS1)短接至 GND、同时保持输出(LS1)悬空。 未发现任何问题。 我在 INT 寄存器中没有看到任何中断。 如果客户希望使用不同的配置、我建议在 执行任何实施之前先验证 EVM 上的连接。    

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢大家

    下一个问题:1.425V 的 DCDC1电压有点不需要、1.35V 可能更好(功耗更低)。 是否可以通过外部反馈电阻器降低输出电压?

    DS 未提供有关电阻器可能使用情况的任何信息。

     

    BR、Asko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asko、

    此 PMIC 上不需要电阻分压器。 TPS65218x 是用户可编程的、所有电源轨的电压均可通过 I2C 进行更改。 此外、新 的输出电压 可以保存到 VNM 中、因此它成为新的加电默认值。  

    谢谢、

    Brenda