Other Parts Discussed in Thread: TPS6521845, TPS65218, TPS6521815
主题中讨论的其他器件: TPS65218
设计中未使用某些引脚。 如何连接它们:
设计中未使用 DCDC2。 但 PGOOD 状态取决于 DCDC2、并使用 PGOOD。
这是否可以作为 DCDC2连接? (以节省一些 PCB 空间)
- 将 IN_DCDC2连接到 VIN、并省略输入电容器
- 保持 L2输出悬空
- 将 FB2从 DCDC4连接到3.3V (直接或通过分压器)
- FB2输入端的电压将满足 PGOOD 要求(过压并不影响 STRICL=0b、过压不受监控)
不使用 LS2、LS3 (设计中未通过 I2C 配置 TPS6521845)
- 将 IN_LS2、IN_LS3连接到 GND 并使输出 LS2-3悬空?
3. LS1未使用(但 LS1通过序列启用)
- 将 IN_LS1连接到 GND 并使输出 LS1保持悬空?
- 或将 IN_LS1连接到大于1.2V 的电压? (因为 LS1未禁用、1.2V 是 LS1的最小工作电压)
4.LDO1未使用、但 PGOOD 状态取决于 LDO1和 PGOOD。
- 将 IN_LDO1连接到 VIN、并省略输入和输出电容器