This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:负载后的压降

Guru**** 2381260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047071/ucc28063-voltage-drop-after-load

器件型号:UCC28063

乘客正在使用 UCC28063。 在当前调试中、PFC 具有升压至386V 的设置值、但电压缓慢上升、无法承载负载、并在承载0.1A 负载时降至300V。 客户不知道如何连接引脚9、尝试将其连接到高电平或接地、但无法解决。 我们看到引脚9应该具有 PWM 控制输出。 PWM 信号是从何处获取的? 我们提供了原理图。 请检查需要修改的位置。

   e2e.ti.com/.../PW_2D00_0594--1015.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试删除 U1或 R107 & R108、并查看问题是否已解决。

    如果您不使用下游转换器、则引脚9 (PWMCTL)连接正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U1未焊接到 PCB。 此外、ucc28063的 VCC 也由外部供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    • 您能否验证 L2和 L3的辅助绕组匝数比?   初级:辅助比在原理图中表示为3:42。  它实际上是42:3吗?
    • 不清楚波形图显示了什么。  我看不到标签或电压标度、仅看时间标度。  请解释这是什么。
    • 您能否提供完整的设计规格?  似乎目标 Vout 为386V、PoUT 为600W。  您可以确认吗?  输入电压范围是多少?
    •  如果可用、请参阅 PFC 设计工具工作表。  这将有助于了解设计人员的意图以及如何选择这些值。
    • 建议您短接 L1以删除该变量、直到我们解决此问题。
    • 如果您能够提供 VCC、VINAC、VSENSE、COMP、GDA、 (如果可能、iL2和/或 IL3)。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    我在三个多星期内没有收到您的回复、因此我假设您已经解决了您的问题、并将关闭此主题。 如果您仍然需要帮助、请随时重新打开。