您好,工程师:
我在调试和测试 TPS5335电源时遇到问题,VIN=12V,Vout=2.5V,FSW=500K
在5A、下、1 μ s 上电波形为,。μ s
2、上电波形~,2.1V 电压阶跃,、然后在15A 负载。时斜升至2.5V
3、~功率测试0,15A@5A/us 动态负载,测试波形 Vpp 56mV;所以,我认为加电后正常 。电源正常 μ A
4、I debug loop response and input/output candem容(增加陶瓷电容),无法解决问题。
请,您有这个问题吗? 任何其他调试想法?