This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355被拉负载未能上电

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049191/tps53355-tps53355-the-pulled-load-fails-to-be-powered-on

器件型号:TPS53355

您好,工程师:

    我在调试和测试 TPS5335电源时遇到问题,VIN=12V,Vout=2.5V,FSW=500K

在5A、下、1 μ s 上电波形为,。μ s

2、上电波形~,2.1V 电压阶跃,、然后在15A 负载。时斜升至2.5V

3、~功率测试0,15A@5A/us 动态负载,测试波形 Vpp 56mV;所以,我认为加电后正常 。电源正常 μ A

4、I debug loop response and input/output candem容(增加陶瓷电容),无法解决问题。

请,您有这个问题吗? 任何其他调试想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以共享您与 TPS53355一起使用的设计原理图?

    对于上升至2.1V、然后上升至2.5V 的启动波形、我将确保跳闸电阻足够大、从而使器件在启动窗口期间不会达到 OCP。

    关于环路响应、虽然在某些情况下陶瓷电容可能有所帮助、但对于 TPS53355等 DCAP 器件、确保设计具有足够的 ESR 或适当的纹波注入电路以满足稳定性标准非常重要。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec

       原理图如下,请检查。

    在上电。后、我测试 IOCP~35A,

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Alec 正在对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有一个可用于测试此设计的较小电感器值? 20.47uH 对于此类应用而言非常大、并且降低电感有助于改善环路响应和启动行为。

    在进一步调试方面、是否可以在15A 启动期间监控 LL 节点或电感器电流? 这可能有助于我确定问题/根本原因。

    至于原理图、一切看起来都很好。  

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

      1 μ H 电感、0.47uH,不是20.47uH。

      2 μ H 电感器电流、波形 、如下所示,看起来像是从加电波形。触发 OCP

      3、在方框图中、我们可以看到流量保护与 LL 和 TRIP,相关、因此我测试这些信号,但我没有看到一些问题。

    谢谢

    shaocong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaocong、

    感谢您分享您所做的任何后续测试的波形!

    我要提出的另一个问题是您的输出电压探头在电路板上的位置、因为它与 R1327有关? 根据您向我展示的波形、该器件在启动至大约~30A 后不会进入 OCP、因为我在 LL 波形中看不到任何中断。 但是、当输出电流减小时、我们看到输出电压增大。 这可能是 PCB 上 IR 压降的结果。 我希望 R1327连接到输出电压节点以保持最佳稳压效果、但如果输出电压探针连接到存在一些串联电阻的点(通过 PCB 迹线或负载线) 输出电压的变化很可能是由于电流的显著(15-20A)变化乘以从 R1327连接到输出端的点看到的等效串联电阻。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec:

      1 μ A、电压, 。为 R1327 15A 负载、降压输出侧为1 μ A

      2、实际上、我知道 SCH 还可以,本公司使用过很多器件。问题是由于 PCB 布局(输入陶瓷电容器不靠近 VIN 引脚和其他引脚?),但当我调试时、在 VIN 引脚附近添加陶瓷电容器(2*22uF+4.7uF)、我们现在讨论的问题出现在了。

      3、)。我想确切地知道导致此问题的原因,我将在百度云(U69 IC 上与您分享 PCB 布局、即 TPS53355

    链接 :pan.baidu.com/.../1CKmTNbOwZ3P1_d5KledgkA 提取码:8f7a

    谢谢

    shaocong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shaocong

    我们无法访问百度云。

    您能否直接上传文件? 与上传波形图的方式相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,米兰

      请查看,谢谢

    e2e.ti.com/.../1082726_2D00_V100_5F00_PCB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaocong、

    关于布局、有几个建议与电容器放置、VDD 旁路和常规放置有关。 但是、我看不到会导致观察到的行为的任何情况。

    在此启动测试期间、您将使用哪种负载? 此外、为了观察是否触发 OCP、可能还需要移除 R1337。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec:

       我们使用电子负载(色度 6314a),我有三个疑问:

    1、VIN&VDD 引脚无陶瓷电容器;SO,I 放置2*22uF+4.7uF 陶瓷电容器靠近 VIN&VDD 引脚(下图)

    2 μ s、波形、电压上升至2.1V、;电压上升至2.5V,2.1V 时间?PG 为低电平,功率 IC 在 DCM 模式下工作,他可能导致这种情况,我不确定

    3 μ s、,(我比较了以前的设计   ,12V->1.2V/22A)22A 负载时的上电波形良好。布局差异,以前的设计电容器和电阻器放置 PCB 周围的电源 IC 底部?是因为 PWM 噪声与周围信号耦合

    4、删除 R1337、在30A 负载下测试电源波形良好,产生此情况的原因是什么?噪声?

    然后、NC R1337将会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaocong、

    根据您描述的结果、确实会出现一些噪声、这会影响通过 TRIP 引脚耦合的器件电流感应。 该引脚对噪声特别敏感、并且 DCM 运行模式在较高负载电流下象征着 OCP。 结果还建议移除跳闸电阻器、以更正应用中器件的行为。 如果该解决方案是可以接受的、我建议您将其推荐给 NC R1337、如您所述。

    此致、

    Alec Biesterfeld