This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:TPS650231可以直接替代吗?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TPS650231, TPS65023B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041893/tps65023-tps650231-can-be-a-direct-replacement

器件型号:TPS65023

各位专家:

你好。

我只想确认器件 TPS650231是否可用作 TPS65023的直接替代产品? 它们在数据表上似乎没有差异。

如有任何更改、请提供建议(TPS650231RSB 与 TPS65023RSB)。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    这两个器件之间的差异是两个200mA-LDO 的默认输出电压。 以下 EVM 用户指南提供了两个器件的默认输出电压。 有关使用 DEFLDO1和 DEFLDO2引脚更改 LDO 输出电压的更多信息、请参阅数据表的第7.5.1.1节。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu394/slvu394.pdf?ts=1633450097814 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    感谢您的快速响应。

    根据客户的要求、我们在这里做了一些进一步的说明:

    • 主要问题是 VDCDC3在被设定为1.8V 时为3.3V。 LDO 编程是否会影响 VDCDC3的输出电压?
    • 根据 TPS65023B/TPS650231 DEFDCD1、2和3的数据表和 EVM 用户手册、将连接到直流 GND。 将输出分别编程为1.2V、1.8V 和1.8V。 VDCDC3为3.3V 而不是1.8V。 我们在上使用它的 PCB 组件是为 TPS65023设计的、没有改变、VDCDC3始终为1.8V。 安装 TPS650231会导致 VDCDC3变为3.3V。 为了验证更换部件时是否对 PCB 造成损坏(我更换了两次以确保正常)、我将原 TPS65023放回原位、并将 VDCDC3恢复到1.8V。
    • 我还要补充一点、在探测 L3节点时、驱动器似乎开始振荡并在几百 ms 后停止、然后变为3.3VDC、这当然会通过电感器到达 VDCDC3、从而产生3.3V 而不是1.8V。
    • 下面是我们遇到问题的节点的特写。

    如果您需要更多信息来支持这些查询、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    LDO 编程不会影响 DCDC3的输出电压。 正如您正确指出的那样、将 DEFDCDC3引脚接至 GND 应该将输出默认为1.8V。   相反、当您将该引脚连接到 VCC 时、VDCDC3的行为是怎样的? 还是尝试使用外部分频器? DEFCORE 寄存器(06h)的值是多少?

    这两个器件(TPS65023和 TPS650231)具有相同的默认 DEFDCDC1-3运行和电压设置、因此我不能立即清楚为什么 VDCDC3输出3.3V 电压。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    感谢您的指导。

    您能否从客户处确认这些备注?

    "我确实发现了正在发生的情况。
    DCDC2输出实际上产生3.3V 电压、两个1.8V 总线(DCDC2和 DCDC3)显然由于内核和 I/O 上的过压而泄露到我们的处理器中

    但是、TPS650231在 DCDC2电压编程方面的数据表中存在一些差异。

    在设置表中的 QFN 封装(QFN 是我们要使用的封装)下、根据使用 Vcc 或接地的 DEFDCDC2、DCDC2被编程为1.8或3.3V。 DEFDCDC2接地。

    在 BGA 表中、它显示您在 DEFDCDC2上使用电阻器网络、公式向下几页。 请参阅随附的数据表编号 SLVSAE3A 的剪切–2010年8月–2016年1月修订版。

    这两个软件包的工作方式似乎相同。 使用电阻器网络设置正确的电压后、现在一切都正常工作。

    请告诉我您的发现和/或如果有更新的数据表、我们可以保留以供记录

    客户端"

    以供您参考。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

    附加:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    Emily 今天不在办公室、但明天将回来跟进。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您提供您的调查结果;这对其他人也很有帮助。 我不知道我们为该器  件提供的任何更新的数据表、但会将这些信息传递给我们的团队、以确保我们的数据表反映出各个器件封装的准确信息。  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    感谢您的回答。

    将等待该操作。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    对此进行了任何更新?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    根据我的理解、PMIC 现在按预期工作。  客户是否立即要求提供新的数据表? 不幸的是、这不是我们能够在短时间内支持的事情。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    感谢您的回答。

    是的、在发现 TPS650231 D/S 在 DCDC2电压编程方面存在差异后、客户端现在有一个正常工作的 PMIC。 您可以确认这一点吗?

    我 将通过单击数据表特定页面上的脚注通知客户提交自己的反馈。

    谢谢你。  

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    由于带宽限制、未来 EOB 会对此做出响应。  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    仅为了提供状态更新、我正在尝试获取 EVM 以在实验室中进行测试(订购后需要3-5个工作时间才能到达)。 在此之前、我已与各种职能团队联系、尝试了解有关该器件的一些历史记录。 由于该器件在过去11年中投入生产、因此需要花费相当多的时间进行挖掘。 我会在我们获得更多信息后立即尝试更新、但我不会期望在下周10月27日(最早)得到确切答案。  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    感谢您的观看。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    你好。

    希望更新此案例的确认信息。

    感谢您的支持。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我从我们的设计团队和 RTM 后团队那里得到的反馈是、没有理由将 DEFDCDC2绑定到 VIN 或 GND 不能将 VDCDC2设置为3.3V 或1.8V。 (QFN 封装的数据表中的内容应该是准确的)

    但是、我刚刚在实验室中测试了 TPS650231 EVM、发现将 DEFDCDC2绑定到 GND 会产生 VDCDC2 = 3.3V、而将 DEFDCDC2绑定到 VIN 根本不能提供稳定的输出电压。 这些结论是矛盾的、鉴于此器件已投入生产一段时间、因此我需要对这个问题提出疑问。  

    我理解您客户的调查发现问题的原因是 VDCDC2和 DEFDCDC2。  

    当 DEFDCDC2被接至 VIN 时、您的客户是否曾测试过 VDCDC2? 如果他们确实这样做了、并且他们的结果与我自己的结果相匹配、这可能是最近的制造问题、这不仅影响了几个样片。  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emly、

    感谢您提供此信息。

    将与客户确认。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    客户回应如下:

    "当使用 DEFDCDC2时、必须使用分压器来获得3.3V 以外的电压。对于 BGA 封装、DEFDCDC2功能的描述是正确的、并且同样的公式必须用于 QFN 封装。 如果您已更新技术数据表、请告诉我。"

    以获取您的信息和确认信息。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    客户的回应对我不清楚。 我知道他们发现 BGA 封装的 DEFDCDC2函数的描述也适用于 QFN 封装。 但是、这没有回答这个问题。  当 DEFDCDC2被接至 VIN 时、您的客户是否有意测试 VDCDC2? 虽然将 DEFDCDC2引脚接至 GND 似乎产生了3.3V 电压、但当它也连接至 VIN 时、它是否仍然产生稳定的3.3V 电压? 我认为,这一发言的后一种情况并非如此。 当我们尝试与团队进行更深入的调查时、如果我们从其他来源获得任何反馈来加快问题处理速度并确定数据表修复是否是真正的结论、我将不胜感激。  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    很抱歉等待、因为我刚刚收到客户的反馈、如下所示:

    以供您参考。

    感谢您的支持。

    此致、
    阿尔基·A.