This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:当没有电流流动时、Iout 会根据 DIR 而变化

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048928/lm5170-iout-changes-depending-on-dir-when-no-current-is-flowing

器件型号:LM5170

您好!

当 UVLO =高电平、EN1 =低电平、ISETA = 0、DIR =低电平时 、IOUT = 233mV、这大概可以转换为25uA 偏移。 但是...

当 UVLO =高电平、EN1 =低电平、ISETA = 0、DIR =高电平时、IOUT = 580mV。 根据数据表、我假设它应该与上面的值相同、但它是63.8uA、比预期高38uA。

在这两种情况下都没有电流、并且测量的 CSA1和 CSV1之间的电压= 0mV。

在 IOUT1上、我已连接9.09k 电阻器和10nF 电容器、并且在 CSA1和 CSB1 0.01 Ω 电阻器之间。

您能不能帮助我理解为什么仅更改 DIR 会更改 IOUT、如果这样、如何将 IOUT 转换为实际的电流负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利纳、

    感谢您使用 LM5170。

    您能否仔细检查 CSA 和 CSB 之间是否直接测量电压? 如果您能够感应流经 RC 的电流、这也会有所帮助。 它根据您的测量值转换为0.76A、这是微不足道的。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。

    是的、直接在 RCS 两侧连接电压表(R173)测量电压。 以下是原理图、如果它有助于:

    我们使用此芯片为12V 电池充电、精确的电流感应对我们来说非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利纳、

    很抱歉耽误你的时间。 我的意思是 CSA 和 CSB 两个引脚上的电压、而不是 RCS 上的电压。 只需确保板上的内容相同。

    PM_CHRG_CUR 连接到哪里?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    CSA 和 CSB 上的电压范围为0至14V。它连接到12V 电池、因此电池可以连接/断开/充电。

    PM_CHRG_CUR 进入微控制器的 ADC 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利纳、

    谢谢、但我刚才讨论的是直接在 IC 引脚而非 RCS 上测量 CSA 和 CSB 之间的差分电压。

    您是否直接测量了 IOUT 电压、而不是在 ADC 之后从微控制器读取数据?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我刚刚在引脚35-36上直接测量、差分电压为0.00mV。 我有四个原型 PCB、它们都是一样的。

    是的、请参见下图。 第一个通道为 IOUT、第二个通道为 CSA 引脚(电池断开、EN =低电平、Dir =高电平、SET= 0)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利纳、

    感谢您提供信息。 首先、让我尝试一下 EVM、我会告诉您。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利纳、

    感谢您的耐心等待。 我在 EVM 上看不到此问题。  通常、升压模式(DIR 低电平)下的误差比 降压模式(DIR 高电平)下的误差更大。 您能否确认问题发生在降压而不是升压中?
    此外、在低电流/轻负载条件下、请以绝对误差值而不是相对误差来查看它。 随着电流增大、误差也会变小。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我确认问题是在降压模式下(DIR 高电平)。

    我同意、进入高电流时、绝对误差会变小。 但在降压模式下、我的电流范围 最大为1A 电池充电条件在5mA - 50mA 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利纳、

    感谢您提供信息。

    您是否说电池负载在降压模式下的正常运行是降压输出上的5mA 至50mA 负载电流、最大值为1A?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    是的、电池充电需要几个小时(降压模式)、但一旦充电、在浮动充电模式下的功耗将很小。

    我刚刚进行了另一项测试:在出现电流泄漏的情况下、切断 LM 芯片 IOUT 引脚与微控制器 ADC 引脚的连接路径。 遗憾的是、LM IOUT 的运行方式仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利纳、

    我明白了。 感谢您提供信息。

    我建议增加 RCS 值、以便您的电流感应信号能够足够高、从而克服误差。

    谢谢、

    银城