This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202H:无法正常工作30%故障

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202H, LMZ14203H, LMZ14201H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045939/lmz14202h-not-working-30-failure

器件型号:LMZ14202H
主题中讨论的其他器件: LMZ14203HLMZ14201H

我们在许多产品中都使用 LMZ1420xH。

2021年5月5日购买的 LMZ14202H Lot 1520封装使我们的故障率达到了前所未有的水平。

我们使用此产品已有多年的历史了、数以千计的客户安装了此产品、从未遇到过任何问题。 PCB 保持不变、回流焊曲线与引线焊料相同。

该批次是否存在任何已知问题? 有哪些替代选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!  

    我很遗憾听到这个消息。 我最近不知道该部件有任何问题。  

    您可以联系经销商获取器件、也可以联系当地的 TI 现场应用工程师、他们可能会为您提供帮助。  

    该器件是1A 至3A 模块系列、具有引脚对引脚兼容性

    LMZ14203H/02H/01H

    另一个不兼容引脚对引脚的器件是  

    https://www.ti.com/product/LMZ34202

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件直接从 TI 购买。

    我并不完全理解应用工程师能够提供哪些帮助。 我清楚解释了这个问题。

    这是一个不变的过程、直到现在为止没有任何问题、到目前为止、这个特定的500件卷带发生了30%的故障。

    很抱歉、我也不能完全理解答案的第二部分-我们将所有3个版本用于不同的产品、具体取决于功耗。

    问题仅在于最近购买的2A 版本。

    这与 LMZ32202有什么关系、我不明白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!  

    我的意思是、现场应用工程师可能能够帮助您填写表单、以便对器件进行故障分析(FA)。  

    对于您遇到的问题、问题是什么? 是部件未启动还是引脚损坏?

    我们还可以查看您的原理图、以查看是否有任何可能导致您的问题的因素。 我知道该应用程序已经实施多年、但也可以再次检查。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief:

    请允许我再次详细解释。

    问题确实是没有输出或没有启动、并且是在回流后的初始测试中发生的。 无物理损坏。

    已检查回流焊曲线、我们使用的引线温度低于无铅温度。

    今天、我们组装了使用1A LMZ14201H 的同一产品、100%的电路板通过了测试、没有任何问题。

    我们也使用3A 制造相同的产品、从未出现过任何问题、事实上、我们在2A 上从未遇到过此类问题。

    这显然不是一个设计问题。

    我还可以补充一点、我们的工程师尝试使用热空气更换3个损坏的部件、其中2个未能通过该流程、第三个工作正常、表明唯一的问题是 LMZ。

    我在另一个线程中看到、在某种程度上、TI 对 该器件进行了结构更改。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/486868/lmz14202h-failures-different-substrates?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMZ14202H#

    它似乎对热量非常敏感。

    我在第一封邮件中询问是否有"替换选项"、目的不是替换器件、而是如果有退回卷带中剩余的器件并接收其他器件的政策、则是从不同的生产批次中获取这些器件。

    需要指出的一点是、在组装的批次中、我们将输出电容器从钽电容器更改为陶瓷电容器、值相同。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!  

    最快的方法是在客户退货门户上输入退货请求。  有关 FA 退货流程、请参阅以下说明。  
     
    对于直接从 TI 或 TI store 购买的产品、客户遵循以下退货请求程序:

    如果我们能够使该部件仍安装在 PCB 上以便进行机械拆卸、则最好这样做。

    二次回流 可能会对这些模块造成额外的内部损坏。

    谢谢您、我希望这能有所帮助

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    有趣的是、我推荐给您的帖子、另一位用户发现此组件中的结构变化很快被锁定、讨论被直接联系。

    我们昨天装配了一个具有相同器件、完全相同故障百分比的不同电路板。

    我期望 TI 等声誉良好的公司对此类投诉采取更严肃的态度。

    这不是一个便宜的部件、维修损坏的板的成本很高、我们的损坏很大、更不用说明显正常工作的部件的可靠性问题了。

    我非常失望、或许在这么多年之后、我会打开 Wurth Electronics 的大门、它提供了类似的器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!  

    在大多数情况下、旧的线程或帖子可能会被系统自动锁定。

    如果我们不能为您提供满意的客户支持、我深表歉意。

    我还知道 、这可能不是一个设计问题、因为您已经使用过此应用一段时间、但如果您愿意、我很乐意检查您的原理图或布局。  

    可以帮助您进行故障排除的一件事是在模块和工作 PCB 之间进行 A 到 B 交换、并查看模块是否出现故障。

    否则、如果您怀疑部件可能有问题。 您可以根据上面的链接将器件返回用于故障分析。  

    谢谢你

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我打开了 FA 请求、至今没有答案。

    总结事件:

    我们在下面显示的两个电路板上组装了 LMZ14202H、并且具有相同的故障率。

    在白板上、我们也有使用1A 和3A 的版本、它们没有问题、仅使用2A。

    对使用分析器进行测试的回流配置文件未做任何更改、1A 和3A LMZ 的条件相同。

    今年早些时候、我们购买了另一卷 LMZ14202H、该卷带在同一电路板上组装时未发生故障。

    白色板是双面铝基板、蓝色也是普通 FR4双面板。

    卷带存储在湿度小于10%的干燥机柜中。

    如前几次所述、我们使用 LMZ 系列已超过8年、数千个器件组装完毕、从未出现过任何问题。

    我认为所有逻辑都指向坏批次或更糟的批次、即产品制造方法或结构的变化、我找不到任何关于这一点的通知。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    是的、我 将再次与我们的内部质量团队核实基板上是否有任何变化。  

    将器件提交给 FA 后、我们可能能够对其进行更多分析。  

    顺便说一下、您可能已经完成了此操作、但在怀疑有问题的2A 器件上、是否可以将其回流到白板中、反之亦然(从白板到蓝色板的器件)。 这只是为了确保故障跟随部件。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief、

    我们从多个板上拆下了该部件、这不是一项简单的任务、尤其是铝板上的任务、用新部件进行了更换、一切都正常。

    除8块电路板中的1块电路板外、故障率毕竟也适用于维修。

    顺便说一下、这些器件看起来完好无损、没有爆米花效果等湿度问题的迹象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!  

    感谢您的澄清。 在这种情况下、我假设接下来要做的是提交器件进行故障分析。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎没有人急于进行故障分析部门
    尽管我将案例标记为"严重"、但没有发生任何情况。

    他们是否不应该向我发送退货说明?

    这真的是非常糟糕的客户支持、我无法用语言来形容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    QA 部门也可能已重新记录故障分析队列、 并正在跟进他们在流行病期间提出的请求、同时建议我们在家工作。  

    我们也已就这一问题向他们提出了关切。  

    谢谢

    -Arief  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    我是负责此产品的商业 CQE、并将在此处进行处理。 将通过邮件进行讨论。