主题中讨论的其他器件: ISO5852S
尊敬的 Andy:
我们 从 E2E 主题下方获取了 TINA 模型。
上面的模型运行良好、但我的客户修改并添加了 FET、然后客户得到了下面的错误按摩。

错误按摩"Component:U3.X_M47.M1"的含义是什么?
我添加了客户 TSC 文件。 请查看并告诉我您的意见。
e2e.ti.com/.../UCC21750_5F00_211006.TSC
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andy:
我们 从 E2E 主题下方获取了 TINA 模型。
上面的模型运行良好、但我的客户修改并添加了 FET、然后客户得到了下面的错误按摩。

错误按摩"Component:U3.X_M47.M1"的含义是什么?
我添加了客户 TSC 文件。 请查看并告诉我您的意见。
e2e.ti.com/.../UCC21750_5F00_211006.TSC
谢谢你。
迪诺、
对于半桥、您需要确保高侧 FET 以高侧 FET 的源极为基准。 在您的仿真设置中、它连接到与低侧 FET 相同的接地端、我将其固定在我的中、如下所示。

该仿真仅在几 ns 内失败、这表明它与初始条件估算相关。、
对于初始条件、当 TINA 尝试在此 配置中计算 IC 时、有时会出现问题。 我相信这是由于电感器电流-电压关系造成的、但老实说、我并不完全确定。
因此我将 IC 条件更改为零、但如果您想在电路中设置初始条件、也可以尝试第二个选项。

之后、我成功地运行了仿真。

请按照这些步骤操作、如果有任何其他问题、请随时联系我们。
如果您的问题已得到解答、请按绿色按钮告知我。
最好
Dimitri
您好 Dimitri、
非常感谢您的帮助。 还有其他问题。
1.错误按摩"Component:U3.X_M47.M1"的含义是什么? 。 "U3.X_M47.M1"是否有任何特定含义? 通过这次误差处理、我们如何开始调试?
2.根据您的建议,我们可以看到上述仿真结果。 请查看下面的问题、并告诉我您的意见。
-为什么即使更改输入信号,栅极波形也不会切换?
-这是因为您提到的电感器电流-电压关系吗? 还是原理图错误?
-如果 电感器电流-电压的关系是导致这种情况的原因,那么您所说的是哪种电感器?
请告诉我您的意见。
谢谢你。
你好、Nam、
[引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3855742 #3855742"]1.错误按摩"Component:U3.X_M47.M1"的含义是什么? 。 "U3.X_M47.M1"是否有任何特定含义? 通过这次误差处理、我们如何开始调试?
[/报价]这意味着它在 U3模型内的某些晶体管上有问题。 此日志几乎不提供任何信息、因此我们知道的只是、互感器在该特定组件上出现问题。
[引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3855742 #3855742"]-为什么即使更改输入信号,栅极波形也不会切换?
[/报价]将 IN+连接到 RST 引脚、或在仿真中添加几个关闭 Rst 的切换、然后添加栅极驱动输出。
[引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3855742 #3855742"]-这是因为您提到的电感器电流-电压关系吗? 还是原理图错误?
[/报价]通常、我对半桥仿真问题进行的第一项测试是移除 FET / IGBT 和电感器、查看其是否运行。 99%的时间、这是问题所在。 我没有太多的 SPICE 经验可以为您提供一个简单的理由、但它似乎总是与初始条件有关。
另一个常见问题是高侧和低侧之间、甚至是初级-次级之间的接地。
[引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3855742 #3855742"]-如果 电感器电流-电压的关系是导致这种情况的原因,那么您所说的是哪种电感器?
[/报价]连接在中间和 VBUS 之间。
如果可能、我建议在 PSPICE for TI 中尝试此仿真、我对该工具更有信心。
最好
Dimitri
由于 RC 时间常数、当 VDD 上升时、RDY 实际上需要大约20us 的时间才能变为高电平。
我删除了 MOSFET 模型和电阻
e2e.ti.com/.../UCC21750_5F00_211006-_2800_3_2900_.TSC

遗憾的是、在半桥中重新配置时、任一器件打开时都会发生收敛错误。 这似乎不是因为 FET 模型存在问题、因为我用 TINA 的内置模型替换了它、但仍然存在相同的问题。
在使用一些分析选项后、它完全运行、我仍然无法模拟半桥、我不确定原因。 您能否告诉我或分享您正在使用的 FET 模型、我将在仿真时使用该模型。
我将于周一再次尝试、同时我建议改为在 PSPICE for TI 中尝试此仿真。
您好 Dimitri、
感谢您的大力支持。 请参阅以下 FET 信息。 我随附了 FET 的数据表和.lib 文件。
e2e.ti.com/.../C3M0032120J1-datasheet.pdf
e2e.ti.com/.../C3M0032120J1.lib
请重试、并告诉我您的意见。
谢谢你。
尊敬的 Dino:
我花了很多时间尝试使其在 TINA 和 PSPICE 中都能正常工作。
当 UCC21750 pSPICE 模型处于"浮动"状态时(例如在半桥配置中)、问题似乎是该模型出现故障。
我在这里的另一个线程中做了更多的解释、这个问题看起来完全相同。
我将与我的同事 Tomorrow 再次检查此问题、并提供后续步骤。 我届时将提供更新。
如果该模型需要固定、则需要一些时间、我无法保证 ETA、因此如果您需要在时间敏感的基础上使用该模型、请查看 此主题中我的变通建议
最好
Dimitri
尊敬的 Dino:
我与同事确认、在高端工作的模型存在问题。 我们需要解决这个问题。
同时、您可以尝试我的建议、仅在高侧使用 UCC21750、或将 ISO5852S 模型与电流升压器电路一起使用(我确认此模型正常工作)。
我没有时间尝试仿真我的权变措施、但我的建议如下所示。 您将无法使用 CONNECT DESAT 或 CLAMP、并且性能不会完全相同。

我要连接 PSPICE 测试台、以执行所有测试、以防您想使用它。 它当前装配了 ISO5852S、 您正在使用的 wolfspeed FET 应该已经添加到其中。
e2e.ti.com/.../JOLT_5F00_HB_5F00_DINO.zip
由于需要修复模型、我无法提供将完成的确切 ETA。 因此,我只能在过渡期间提出变通办法。
请告诉我任何其他问题、它将重新打开此主题。
如果我有机会尝试我在上面分享的权变措施电路创意、我将更新此主题。
很抱歉、我目前无法为问题提供完整的解决方案。
最好
Dimitri
您好、Dimitri、
感谢您的支持。
修复后、请告诉我 UCC21750更新计划。
但还有一个有关 ISO5852S 的问题。 我们尝试将 ISO5852S_TRANS.lib 导入 TINA、但存在如下问题。

因此、我进行了如下修改。 是否是 解决上述问题的正确方法? 这会影响 ISO5852S 仿真的性能吗?
*。IGBT/NIGBT 模型
*+ Tau = 257.59E-9
*+ KP=1.6467
*+ area=8.0000E-6
*+ AGD=3.2000E-6
*+ WB=117.00E-6
*+ VT=4.5775
*+ Mun =3.2000E3
*+ MUP=950
*+ BVF = 7.5320
*+ KF=.5005
*+ CGS=14.605E-9
*+ CORD=13.357E-9
*+ VTD=-5
*美元
您是否会推荐 使用 高侧 ISO5852S 和低侧 UCC21750的半桥参考原理图?
客户希望使用 TINA 在半桥配置中检查 DESAT 函数。
我无法打开您共享的原理图。 我不知道原因、这似乎是我的程序问题。
请告诉我您的意见。
谢谢你。
您是否会推荐 使用 高侧 ISO5852S 和低侧 UCC21750的半桥参考原理图?
[/报价]这可以正常工作。 UCC21750和 ISO5852S 具有非常相似的 DESAT 电路和时序。
[引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3863934 #3863934"]因此、我进行了如下修改。 是否是 解决上述问题的正确方法? 这会影响 ISO5852S 仿真的性能吗?
[/报价]这不会影响性能。
最好
Dimitri
您好、Dimitri、
很抱歉打扰了您、但您是否会修改客户仿真原理图以用作半桥配置?
e2e.ti.com/.../ISO5852_2D00_UCC21750_5F00_211015_2D00_1.TSC
谢谢你。
尊敬的 Dino:
您能澄清一下您需要我做什么吗?
您共享的原理图已采用半桥配置、对我来说是正确的。
我建议在 DESAT 引脚和 COM 之间添加200pF 电容、但除此之外、它看起来不错。
您之前是否安装过 PSPICE for TI (TI 的免费 OrCAD 版本)? 如果您没有、我真诚地建议您尝试一下。
[引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3865653 #3865653"]我很抱歉打扰到您无需道歉。 请勿打扰。 再加上这是我的工作。
最好
Dimitri
您好、Dimitri、
感谢您的友好支持。
我在上面分享的原理图使用 TINA 仿真不是很好。
如果我使用计算工作点选项、仿真将失败。 我 将 IC 条件更改为零、 之后、我成功运行了仿真。
但 即使更改输入信号、栅极波形也不会切换。 我没有找到 此错误的原因。
您是否会尝试仿真我上面共享的 TINA 模型?
客户表示不能使用 PSPICE for TI 工具。 我 尝试使用 TINA 进行仿真的原因
请再次查看、并告诉我您的意见。
谢谢你。
您好、Dimitri、
很抱歉、我要推送您、但此请求是否有更新?
客户和我不熟悉 PSPICE 工具、因此我们尝试使用 TINA 工具进行仿真。
如前所述、我未能通过 在边侧使用 ISO5852S 和在低侧使用 UCC21750来仿真半桥配置。 我没有找到原因。
您是否会推荐参考电路来仿真半桥配置 、该电路在高端上使用 ISO5852S、在低端上使用 UCC21750、在 TINA 工具上使用 SICFET?
如果您可以修改我在上面共享的 TSC 文件、这是最佳选择。
该仿真的第一个目标是驱动 SICFET 并检查 DESAT 函数运行。
请告诉我您的意见。
谢谢你。
您好、Dimitri、
感谢您的大力支持。 我了解您的状态。
如前所述、客户和我不熟悉 PSPICE 工具。 我首次下载了 PSPICE for TI 工具以支持此案例。 有一些问题。
1.您的意思是不能在 TINA 中支持仿真模型吗? 是因为 TINA 工具本身的局限性、还是 因为使用 PSPICE 很高效?
2.如果客户必须使用 PSPICE 工具,他们希望获得一个参考原理图来模拟半桥配置(高侧:ISO5852S、低侧: UCC21750)和测试仿真结果。 在先前共享的数据中、器件在电路中不可见。 是否可以支持此请求?
=>如果我们使用 PSPICE 工具、是否可以检查 DESAT 函数?
我正在尝试使用 PSPICE 工具进行仿真、但如果可能、您能否支持一些简单的指南:如何使用 PSPICE 工具进行仿真?
谢谢你。
1.您的意思是不能在 TINA 中支持仿真模型吗? 是因为 TINA 工具本身的局限性、还是 因为使用 PSPICE 很高效?
[/报价]我们的模型受 TINA 和 PSPICE 的"支持"、但我们仅使用 PSPICE 进行测试。 通常、TINA 没有问题。
[引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3875226 #38752226"]是否因为使用 PSPICE 很高效?是的。
[引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3875226 #38752226"]2.如果客户必须使用 PSPICE 工具,他们希望获得一个参考原理图来模拟半桥配置(高侧:ISO5852S、低侧: UCC21750)和测试仿真结果。 在先前共享的数据中、器件在电路中不可见。 是否可以支持此请求?
[/报价]我们没有正式的半桥参考原理图。
[引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3875226 #38752226"]在先前共享的数据中,该器件在电路中不可见。栅极驱动器不可见意味着什么?
您可能需要向下滚动查看电路下方的一些内容。
ISO5852S 和 UCC21750具有引脚分配差异、因此我创建了网络名称并将 ISO5852S 置于电路的"外部"、将所有内容与网络名称连接起来。 用同样的方法将网络命名为电路中的网络。 这使快速在组件之间进行交换变得更加容易。
[引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3875226 #38752226"]=>如果我们使用 PSPICE 工具、是否可以检查 DESAT 函数?
[/报价]是的。
[引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3875226 #38752226"]我正在尝试使用 PSPICE 工具进行仿真、但如果可能、您能否支持一些简单的指南:如何使用 PSPICE 工具进行仿真?
[/报价]我可以在这里有所帮助。 还有 TI 的入门指南、
最好
Dimitri
您好、Dimitri、
感谢您的支持。
我将询问有关使用您之前共享的数据的 PSPICE 仿真错误的问题。
我能否继续使用此主题、或者是否必须打开新主题? 请 告诉我您的意见。
Q1]如果我单击原理图上的绿色圆圈、我可以看到下面的警告按摩。 我是否可以忽略此警告以仿真此原理图?
"警告(ORNET-1119):部件/设备无法进行爬虫程序模拟,在 U8上找不到 PSpiceTemplate,从模拟网络表忽略此部件/设备"
Q2]如果我单击"View simulation"、我可以看到下面的仿真结果。


但是、如果单击"Run PSpice (运行 PSpice)"按钮、我可以看到下面的错误按摩、如何调试此错误、如何运行仿真以检查其他点?



我正在尝试使用您共享的链接来学习 PSpice for TI、但请帮助解决此问题。
请告诉我您对上述问题的看法。
谢谢你。
我能否继续使用此主题、或者是否必须打开新主题? 请 告诉我您的意见。
[/报价]现在可以保留在这个线程中。
我认为这个问题与库文件路径有关。 您能否尝试以下步骤:
1) PSpice ->编辑仿真配置文件

2) 2)转至 Configuration Files -> Library (配置文件->库)

对于其迫切需要的每个模型库、请转至浏览、在测试台文件夹中选择该库、单击添加为全局或添加到设计。 两种选择之一。
请告诉我这是否能解决您的问题。 如果没有、您是否会像我那样发布配置文件屏幕图片?
最好
Dimitri
您好、Dimitri、
我曾作为您的建议尝试过、但我的 PSPICE for TI 存在问题。
如果我单击如下所示的"编辑仿真配置文件"、

PSPICE for TI 程序因以下按摩功能崩溃。 我已经在 Simulation、硬件和系统设计工具-内部论坛上发布了此问题。
我认为这不是你的工作,但是否有任何建议可以解决这个问题? 此案例是相关的客户请求。 请告诉我您的意见。

我的程序版本如下所示、您的呢?

谢谢你。
迪诺、
尝试为其提供 C3M 库的直接路径。 通过选择该行并按奇怪的 X 来删除该行
然后通过单击"浏览"再次选择它、然后添加为全局变量。 它应该显示完整路径:(如"C:\Desktop\project\blah\C3Mxxxx.lib"、而不是相对路径"./c3m.lib")
库可能与工程不在同一目录中、或者位于不同的文件夹中、这可能会导致此错误。
请告诉我结果。
最好
Dimitri
您好 Dimitri、
如前所述、我的计划存在一些问题。 我将向客户推荐您的解决方案并告知您结果。
为了澄清这一点 、我想再次检查一下。 您对此进行仿真是否没有问题? 以下文件是您以前共享的数据。
e2e.ti.com/.../8233.JOLT_5F00_HB_5F00_DINO.zip
请使用此文件对其进行仿真、并告诉我您的结果、是否存在相同的问题。
谢谢你。
尊敬的 Dino:
我下载了随附的 zip 文件并 在 PSPICE for TI 中打开、与您运行的版本相同、 而不是 OrCAD 的完整版本。
最初会得到相同的误差。

我从配置文件中删除了 C3M 库、然后转至 Browse->在 trans 文件夹中选择模型-> Add as global 重新读取。

之后、您可能会遇到一个错误、该错误是指"PSPICE 使用二极管检测到某些东西并允许最多3条迹线"
当我在全脂肪版本中制作测试台时、我在输出中添加了许多迹线。 当我们导入外部模型时、PSPICE for TI 抱怨说、因为它限制了免费版本。
基本来说、要解决此问题、只需将电流或电压探头放置在某个位置、只要它连接到某个设备即可、之后您就能够成功运行仿真。 之后、您可以在波形窗口中添加布线。

如有任何疑问、请告知我。
最好
Dimitri