This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:Tina 仿真错误

Guru**** 2924680 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: ISO5852S

尊敬的 Andy:  

我们 从 E2E 主题下方获取了 TINA 模型。  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005136/ucc21750-ucc21750?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC21750%2520MODEL#

上面的模型运行良好、但我的客户修改并添加了 FET、然后客户得到了下面的错误按摩。  

错误按摩"Component:U3.X_M47.M1"的含义是什么?  

我添加了客户 TSC 文件。 请查看并告诉我您的意见。  

e2e.ti.com/.../UCC21750_5F00_211006.TSC

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、  

    对于半桥、您需要确保高侧 FET 以高侧 FET 的源极为基准。 在您的仿真设置中、它连接到与低侧 FET 相同的接地端、我将其固定在我的中、如下所示。  

    该仿真仅在几 ns 内失败、这表明它与初始条件估算相关。、  

    对于初始条件、当 TINA 尝试在此 配置中计算 IC 时、有时会出现问题。 我相信这是由于电感器电流-电压关系造成的、但老实说、我并不完全确定。  

    因此我将 IC 条件更改为零、但如果您想在电路中设置初始条件、也可以尝试第二个选项。  

    之后、我成功地运行了仿真。  

    请按照这些步骤操作、如果有任何其他问题、请随时联系我们。  

    如果您的问题已得到解答、请按绿色按钮告知我。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitri、  

    非常感谢您的帮助。 还有其他问题。

     1.错误按摩"Component:U3.X_M47.M1"的含义是什么?  。 "U3.X_M47.M1"是否有任何特定含义? 通过这次误差处理、我们如何开始调试?  

    2.根据您的建议,我们可以看到上述仿真结果。 请查看下面的问题、并告诉我您的意见。  

       -为什么即使更改输入信号,栅极波形也不会切换?

       -这是因为您提到的电感器电流-电压关系吗? 还是原理图错误?

       -如果  电感器电流-电压的关系是导致这种情况的原因,那么您所说的是哪种电感器?  

    请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、  

    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3855742 #3855742"]

     1.错误按摩"Component:U3.X_M47.M1"的含义是什么?  。 "U3.X_M47.M1"是否有任何特定含义? 通过这次误差处理、我们如何开始调试?  

    [/报价]

    这意味着它在 U3模型内的某些晶体管上有问题。 此日志几乎不提供任何信息、因此我们知道的只是、互感器在该特定组件上出现问题。  

    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3855742 #3855742"]

       -为什么即使更改输入信号,栅极波形也不会切换?

    [/报价]

    将 IN+连接到 RST 引脚、或在仿真中添加几个关闭 Rst 的切换、然后添加栅极驱动输出。  

    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3855742 #3855742"]

       -这是因为您提到的电感器电流-电压关系吗? 还是原理图错误?

    [/报价]

    通常、我对半桥仿真问题进行的第一项测试是移除 FET / IGBT 和电感器、查看其是否运行。 99%的时间、这是问题所在。 我没有太多的 SPICE 经验可以为您提供一个简单的理由、但它似乎总是与初始条件有关。  

    另一个常见问题是高侧和低侧之间、甚至是初级-次级之间的接地。  

    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3855742 #3855742"]

       -如果  电感器电流-电压的关系是导致这种情况的原因,那么您所说的是哪种电感器?  

    [/报价]

    连接在中间和 VBUS 之间。  

    如果可能、我建议在 PSPICE for TI 中尝试此仿真、我对该工具更有信心。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    感谢您的友好解释。 下面还有一个问题。  

       -为什么即使更改输入信号,栅极波形也不会切换?

    将 IN+连接到 RST 引脚、或在仿真中添加几个关闭 Rst 的切换、然后添加栅极驱动输出。

    =>将  IN+连接到 RST 引脚后、栅极波形不会切换(始终处于高电平状态)。 你试过吗? 它是否运行?  

    请再次查看、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 RC 时间常数、当 VDD 上升时、RDY 实际上需要大约20us 的时间才能变为高电平。  

    我删除了 MOSFET 模型和电阻  

    e2e.ti.com/.../UCC21750_5F00_211006-_2800_3_2900_.TSC

    遗憾的是、在半桥中重新配置时、任一器件打开时都会发生收敛错误。 这似乎不是因为 FET 模型存在问题、因为我用 TINA 的内置模型替换了它、但仍然存在相同的问题。  

    在使用一些分析选项后、它完全运行、我仍然无法模拟半桥、我不确定原因。 您能否告诉我或分享您正在使用的 FET 模型、我将在仿真时使用该模型。  

    我将于周一再次尝试、同时我建议改为在 PSPICE for TI 中尝试此仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitri、  

    感谢您的大力支持。 请参阅以下 FET 信息。 我随附了 FET 的数据表和.lib 文件。  

    e2e.ti.com/.../C3M0032120J1-datasheet.pdf

    e2e.ti.com/.../C3M0032120J1.lib

    请重试、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitri、  

    我何时能获得您的测试结果? 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、  

    我将在大约15分钟内回复最新消息、结果另一张海报的问题与您的问题完全相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    我花了很多时间尝试使其在 TINA 和 PSPICE 中都能正常工作。

    当 UCC21750 pSPICE 模型处于"浮动"状态时(例如在半桥配置中)、问题似乎是该模型出现故障。

    我在这里的另一个线程中做了更多的解释、这个问题看起来完全相同。  

    我将与我的同事 Tomorrow 再次检查此问题、并提供后续步骤。 我届时将提供更新。  

    如果该模型需要固定、则需要一些时间、我无法保证 ETA、因此如果您需要在时间敏感的基础上使用该模型、请查看 此主题中我的变通建议

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    感谢您的建议。 很抱歉、但我不理解您的建议。

    "我建议 通过将高侧和低侧驱动器的 COM 引脚同时引用到节点0、并仅在高侧的次级侧引脚上使用增益为1的 VCVS、并将该 VCVS 引用到高侧源、以"隔离它们"来解决此问题。

    您能否再次解释一下您在4天前给我的原理图上的建议?  

    请在明天讨论您的同事后告诉我您的意见。   

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    我与同事确认、在高端工作的模型存在问题。 我们需要解决这个问题。  

    同时、您可以尝试我的建议、仅在高侧使用 UCC21750、或将 ISO5852S 模型与电流升压器电路一起使用(我确认此模型正常工作)。  

    我没有时间尝试仿真我的权变措施、但我的建议如下所示。 您将无法使用 CONNECT DESAT 或 CLAMP、并且性能不会完全相同。  

    我要连接 PSPICE 测试台、以执行所有测试、以防您想使用它。 它当前装配了 ISO5852S、  您正在使用的 wolfspeed FET 应该已经添加到其中。

    e2e.ti.com/.../JOLT_5F00_HB_5F00_DINO.zip

    由于需要修复模型、我无法提供将完成的确切 ETA。 因此,我只能在过渡期间提出变通办法。

    请告诉我任何其他问题、它将重新打开此主题。  

    如果我有机会尝试我在上面分享的权变措施电路创意、我将更新此主题。  

    很抱歉、我目前无法为问题提供完整的解决方案。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    感谢您的支持。  

    修复后、请告诉我 UCC21750更新计划。  

    但还有一个有关 ISO5852S 的问题。  我们尝试将 ISO5852S_TRANS.lib 导入 TINA、但存在如下问题。  

    因此、我进行了如下修改。 是否是 解决上述问题的正确方法?  这会影响 ISO5852S 仿真的性能吗?

    *。IGBT/NIGBT 模型
    *+ Tau = 257.59E-9
    *+ KP=1.6467
    *+ area=8.0000E-6
    *+ AGD=3.2000E-6
    *+ WB=117.00E-6
    *+ VT=4.5775
    *+ Mun =3.2000E3
    *+ MUP=950
    *+ BVF = 7.5320
    *+ KF=.5005
    *+ CGS=14.605E-9
    *+ CORD=13.357E-9
    *+ VTD=-5
    *美元

    您是否会推荐  使用 高侧 ISO5852S 和低侧 UCC21750的半桥参考原理图?  

    客户希望使用   TINA 在半桥配置中检查 DESAT 函数。

    我无法打开您共享的原理图。 我不知道原因、这似乎是我的程序问题。  

    请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3863934 #3863934"]

    您是否会推荐  使用 高侧 ISO5852S 和低侧 UCC21750的半桥参考原理图?  

    [/报价]

    这可以正常工作。 UCC21750和 ISO5852S 具有非常相似的 DESAT 电路和时序。  

    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3863934 #3863934"]

    因此、我进行了如下修改。 是否是 解决上述问题的正确方法?  这会影响 ISO5852S 仿真的性能吗?

    [/报价]

    这不会影响性能。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    很抱歉打扰了您、但您是否会修改客户仿真原理图以用作半桥配置?  

    e2e.ti.com/.../ISO5852_2D00_UCC21750_5F00_211015_2D00_1.TSC

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    您能澄清一下您需要我做什么吗?

     您共享的原理图已采用半桥配置、对我来说是正确的。  

    我建议在 DESAT 引脚和 COM 之间添加200pF 电容、但除此之外、它看起来不错。  

    您之前是否安装过 PSPICE for TI (TI 的免费 OrCAD 版本)? 如果您没有、我真诚地建议您尝试一下。  

    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3865653 #3865653"]我很抱歉打扰到您

    无需道歉。 请勿打扰。 再加上这是我的工作。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    感谢您的友好支持。  

    我在上面分享的原理图使用 TINA 仿真不是很好。  

    如果我使用计算工作点选项、仿真将失败。  我 将 IC 条件更改为零、 之后、我成功运行了仿真。  

    但 即使更改输入信号、栅极波形也不会切换。  我没有找到 此错误的原因。  

    您是否会尝试仿真我上面共享的 TINA 模型?  

    客户表示不能使用  PSPICE for TI 工具。 我 尝试使用 TINA 进行仿真的原因

    请再次查看、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能必须将电源和 RST 指定为 PWL 并让它们斜升。  

    我可以在今天晚些时候提供一个托盘。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    您是否尝试过此仿真?

    我已经尝试过此仿真作为您的建议、但失败了。 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    很抱歉、我要推送您、但此请求是否有更新?  

    客户和我不熟悉 PSPICE 工具、因此我们尝试使用 TINA 工具进行仿真。  

    如前所述、我未能通过 在边侧使用 ISO5852S 和在低侧使用 UCC21750来仿真半桥配置。 我没有找到原因。  

    您是否会推荐参考电路来仿真半桥配置 、该电路在高端上使用 ISO5852S、在低端上使用 UCC21750、在 TINA 工具上使用 SICFET?

    如果您可以修改我在上面共享的 TSC 文件、这是最佳选择。  

    该仿真的第一个目标是驱动 SICFET 并检查 DESAT 函数运行。

    请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    我尚未设法使仿真在 TINA 中工作。  

    在此情况下、我强烈建议客户使用 PSPICE for TI。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    感谢您的大力支持。 我了解您的状态。  

    如前所述、客户和我不熟悉 PSPICE 工具。 我首次下载了 PSPICE for TI 工具以支持此案例。 有一些问题。  

    1.您的意思是不能在 TINA 中支持仿真模型吗? 是因为 TINA 工具本身的局限性、还是 因为使用 PSPICE 很高效?

    2.如果客户必须使用 PSPICE 工具,他们希望获得一个参考原理图来模拟半桥配置(高侧:ISO5852S、低侧: UCC21750)和测试仿真结果。  在先前共享的数据中、器件在电路中不可见。 是否可以支持此请求?  

      =>如果我们使用 PSPICE 工具、是否可以检查 DESAT 函数?

    我正在尝试使用 PSPICE 工具进行仿真、但如果可能、您能否支持一些简单的指南:如何使用 PSPICE 工具进行仿真?  

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3875226 #38752226"]

    1.您的意思是不能在 TINA 中支持仿真模型吗? 是因为 TINA 工具本身的局限性、还是 因为使用 PSPICE 很高效?

    [/报价]

    我们的模型受 TINA 和 PSPICE 的"支持"、但我们仅使用 PSPICE 进行测试。 通常、TINA 没有问题。

    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3875226 #38752226"]是否因为使用 PSPICE 很高效?

    是的。  

    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3875226 #38752226"]

    2.如果客户必须使用 PSPICE 工具,他们希望获得一个参考原理图来模拟半桥配置(高侧:ISO5852S、低侧: UCC21750)和测试仿真结果。  在先前共享的数据中、器件在电路中不可见。 是否可以支持此请求?  

    [/报价]

    我们没有正式的半桥参考原理图。

    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3875226 #38752226"]在先前共享的数据中,该器件在电路中不可见。

    栅极驱动器不可见意味着什么?

    您可能需要向下滚动查看电路下方的一些内容。

    ISO5852S 和 UCC21750具有引脚分配差异、因此我创建了网络名称并将 ISO5852S 置于电路的"外部"、将所有内容与网络名称连接起来。 用同样的方法将网络命名为电路中的网络。 这使快速在组件之间进行交换变得更加容易。  

    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3875226 #38752226"]

      =>如果我们使用 PSPICE 工具、是否可以检查 DESAT 函数?

    [/报价]

    是的。  

    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3875226 #38752226"]

    我正在尝试使用 PSPICE 工具进行仿真、但如果可能、您能否支持一些简单的指南:如何使用 PSPICE 工具进行仿真?  

    [/报价]

    我可以在这里有所帮助。 还有 TI 的入门指南、  

    E2E 还提供支持论坛

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    感谢您的支持。  

    我将询问有关使用您之前共享的数据的 PSPICE 仿真错误的问题。  

    我能否继续使用此主题、或者是否必须打开新主题?  请 告诉我您的意见。  

    Q1]如果我单击原理图上的绿色圆圈、我可以看到下面的警告按摩。 我是否可以忽略此警告以仿真此原理图?  

    "警告(ORNET-1119):部件/设备无法进行爬虫程序模拟,在 U8上找不到 PSpiceTemplate,从模拟网络表忽略此部件/设备"  

    Q2]如果我单击"View simulation"、我可以看到下面的仿真结果。  

    但是、如果单击"Run PSpice (运行 PSpice)"按钮、我可以看到下面的错误按摩、如何调试此错误、如何运行仿真以检查其他点?

    我正在尝试使用您共享的链接来学习 PSpice for TI、但请帮助解决此问题。  

    请告诉我您对上述问题的看法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="134317" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042346/ucc21750-tina-simulation-error/3876949 #3876949"]

    我能否继续使用此主题、或者是否必须打开新主题?  请 告诉我您的意见。  

    [/报价]

    现在可以保留在这个线程中。  

    我认为这个问题与库文件路径有关。 您能否尝试以下步骤:

    1) PSpice ->编辑仿真配置文件

    2) 2)转至 Configuration Files -> Library (配置文件->库)

    对于其迫切需要的每个模型库、请转至浏览、在测试台文件夹中选择该库、单击添加为全局或添加到设计。 两种选择之一。  

    请告诉我这是否能解决您的问题。 如果没有、您是否会像我那样发布配置文件屏幕图片?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    我曾作为您的建议尝试过、但我的 PSPICE for TI 存在问题。  

    如果我单击如下所示的"编辑仿真配置文件"、  

    PSPICE for TI 程序因以下按摩功能崩溃。 我已经在 Simulation、硬件和系统设计工具-内部论坛上发布了此问题。

    我认为这不是你的工作,但是否有任何建议可以解决这个问题? 此案例是相关的客户请求。 请告诉我您的意见。  

    我的程序版本如下所示、您的呢?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、  

    这是错误、很奇怪。 我在 Win10中运行的是相同版本、以前从未使用过。  

    建议尝试重新安装程序/寻求 PSPICE 论坛的帮助、他们是此工具的专家、可以提供更好的支持。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    感谢你的建议。  

    对于我的关闭问题、我已经向 PSPICE 论坛申请了。  

    但对于我的客户而言、与开机自检之前提到的 C3M0032120J1.lib 相关的错误是相同的。

    因此、我建议您使用"编辑仿真配置文件"作为建议、但仍然存在问题。  

    请参阅 以下屏幕图片、了解客户的配置文件。 请查看并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、

    Dimitri 目前不在办公室、但应在下一个工作日内回答您最近的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    尝试为其提供 C3M 库的直接路径。 通过选择该行并按奇怪的 X 来删除该行

    然后通过单击"浏览"再次选择它、然后添加为全局变量。 它应该显示完整路径:(如"C:\Desktop\project\blah\C3Mxxxx.lib"、而不是相对路径"./c3m.lib")

    库可能与工程不在同一目录中、或者位于不同的文件夹中、这可能会导致此错误。

    请告诉我结果。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitri、  

    如前所述、我的计划存在一些问题。 我将向客户推荐您的解决方案并告知您结果。  

    为了澄清这一点 、我想再次检查一下。 您对此进行仿真是否没有问题? 以下文件是您以前共享的数据。  

    e2e.ti.com/.../8233.JOLT_5F00_HB_5F00_DINO.zip

    请使用此文件对其进行仿真、并告诉我您的结果、是否存在相同的问题。   

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    我下载了随附的 zip 文件并  在 PSPICE for TI 中打开、与您运行的版本相同、 而不是 OrCAD 的完整版本。

    最初会得到相同的误差。  

    我从配置文件中删除了 C3M 库、然后转至 Browse->在 trans 文件夹中选择模型-> Add as global 重新读取。  

    之后、您可能会遇到一个错误、该错误是指"PSPICE 使用二极管检测到某些东西并允许最多3条迹线"

    当我在全脂肪版本中制作测试台时、我在输出中添加了许多迹线。 当我们导入外部模型时、PSPICE for TI 抱怨说、因为它限制了免费版本。  

    基本来说、要解决此问题、只需将电流或电压探头放置在某个位置、只要它连接到某个设备即可、之后您就能够成功运行仿真。 之后、您可以在波形窗口中添加布线。  

    如有任何疑问、请告知我。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您对此问题的支持。 我注意到、UCC21750器件在 TI.com 上提供了 PSpice 模型和参考设计、但它们不包含在 TI 内置库的 PSpice 中。 您能否重新发布该模型以将其添加到 PSpice for TI 库中? 如果您想进一步讨论、请随时通过电子邮件联系我。

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackie、我们也知道这一点、但不确定我们何时会重新发布模型、因为我们需要进行一些调试。  

    这是否是一项迫切需要?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您提供更多信息。 没有迫切需要。  

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。