尊敬的负责人
如所附文件所示、我将 LMZM23600安装为正/负电源、但-12V 未启动。
我想问一下负电源为什么不启动以及如何解决这个问题。
此外、我执行了仿真、但它已在仿真上启动。
我还想知道为什么会这样。
此致
e2e.ti.com/.../PSV24_2D00_05A_5F00_12V_5F00_Design_5F00_0.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的负责人
如所附文件所示、我将 LMZM23600安装为正/负电源、但-12V 未启动。
我想问一下负电源为什么不启动以及如何解决这个问题。
此外、我执行了仿真、但它已在仿真上启动。
我还想知道为什么会这样。
此致
e2e.ti.com/.../PSV24_2D00_05A_5F00_12V_5F00_Design_5F00_0.pdf
您好、Kiyotaka、
在这种情况下、我怀疑正电压是由以下两种原因造成的:
1) 1)运算放大器产生正电压或
2) 2) VIN 至-VOUT 至 GND 之间的电容分压器。 由于 IC 的 VIN 引脚和 GND 引脚之间以及 IC 的 GND 与负 VOUT 之间有一个电容器。
发生该电容分压器是因为+12V 电源轨上突然跳变。 您还可以尝试两项操作:
1) 1)连接了一个外部12V 电源、然后缓慢地将其升高、以查看-12V 电源是否上升或
2) 2)在-12V 输出端添加一些负载、以便使该瞬时上升引起的+0.8V 放电
谢谢
-Arief
您好、Arief。
感谢您的建议。
很抱歉我迟到了。
我尝试了你建议的两件事、但它不起作用。
如前所述、电容分压 器可能会产生影响。
因此、我移除了旁路电容器(VIN 至-V OUT 之间)和输入+ 12V、然后-12V 正常工作。
但是、在这种情况下、它非常奇怪、它的概率为50%、可能无法工作。
此外、当 I INPUT + 24V 时、-12V 肯定会启动。
现在我没有时间。 我有急事要总结一下。
在输入+ 12V 和输出:-12V 0.1A 的轻负载条件下使用 LMZM23600时、移除旁路电容器并将同步/模式连接到 SYSGND 或+ 12V 是否能正常工作?
谢谢你。