This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:关于负电源无法启动的原因以及解决方案

Guru**** 2523850 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049101/lmzm23600-about-the-reason-why-the-negative-power-supply-does-not-start-up-and-the-solution

器件型号:LMZM23600

尊敬的负责人

 

所附文件所示、我将 LMZM23600安装为正/负电源、但-12V 未启动。

我想问一下负电源为什么不启动以及如何解决这个问题。

此外、我执行了仿真、但它已在仿真上启动。

我还想知道为什么会这样。

此致

e2e.ti.com/.../PSV24_2D00_05A_5F00_12V_5F00_Design_5F00_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以尝试以下测试吗?

    1) 1) 在输出端添加二极管

    由于+12V 输入的快速上升、输出可能会被上拉得太正

    2) 2)取下运算放大器以进行故障排除。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief。

    感谢您的建议。

    ・我已尝试1)的测试。 但负电压不会启动。

    ・我将尝试2)的测试。

    现在的问题是、当+12V 上升时、-12V 上升到0.8V 的正极侧。

    我认为这将导致同步/模式悬空、并且无法启动。

    我想知道它上升到0.8V 正极侧的原因。

    它未在 PSPICE 仿真中重现。

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyotaka、  

    在这种情况下、我怀疑正电压是由以下两种原因造成的:  

    1) 1)运算放大器产生正电压或  
    2) 2) VIN 至-VOUT 至 GND 之间的电容分压器。 由于 IC 的 VIN 引脚和 GND 引脚之间以及 IC 的 GND 与负 VOUT 之间有一个电容器。  

    发生该电容分压器是因为+12V 电源轨上突然跳变。 您还可以尝试两项操作:
    1) 1)连接了一个外部12V 电源、然后缓慢地将其升高、以查看-12V 电源是否上升或
    2) 2)在-12V 输出端添加一些负载、以便使该瞬时上升引起的+0.8V 放电

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    另一项测试是简单地将任何常见负载与-12Vout 电源轨断开、并使用简单的电阻器负载。

    由于您将 MODE 引脚连接到器件的 GND 引脚、因此它不会悬空。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief。

    感谢您的建议。

    很抱歉我迟到了。

    我尝试了你建议的两件事、但它不起作用。

    如前所述、电容分压 器可能会产生影响。

    因此、我移除了旁路电容器(VIN 至-V OUT 之间)和输入+ 12V、然后-12V 正常工作。

    但是、在这种情况下、它非常奇怪、它的概率为50%、可能无法工作。  

    此外、当 I INPUT + 24V 时、-12V 肯定会启动。

    现在我没有时间。 我有急事要总结一下。

    在输入+ 12V 和输出:-12V 0.1A 的轻负载条件下使用 LMZM23600时、移除旁路电容器并将同步/模式连接到 SYSGND 或+ 12V 是否能正常工作?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    感谢您的建议。

    我将制作一个原型 PCB 以进行测试并检查 验证。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    应该可以将 MODE 引脚连接到器件 GND 引脚或器件 VIN 引脚。

    MODE 引脚上的电压不得超过42V。

    评估是否需要旁路电容器的最佳方法是在工作台上进行测试。

    我将关闭此帖子;如果您有更多问题、您可以再次打开。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    感谢您的建议。

    我将制作一个原型 PCB 以进行测试并检查 验证。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的、我将关闭这个帖子。  如果您需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢