大家好、
我们希望使用 电流传感器而不是电流互感器,
但传感器的 Vout 可见度为 23mV/A、从2、5VDC 开始。 因此、当20安培流过该电流时、CSA/CSB 信号将为2、96VDC。
当然 、如果我还将移除 PWM 斜坡和电流互感器复位电路、并根据2、96VDC 设置峰值电流设置。
您认为这会起作用吗? 
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们希望使用 电流传感器而不是电流互感器,
但传感器的 Vout 可见度为 23mV/A、从2、5VDC 开始。 因此、当20安培流过该电流时、CSA/CSB 信号将为2、96VDC。
当然 、如果我还将移除 PWM 斜坡和电流互感器复位电路、并根据2、96VDC 设置峰值电流设置。
您认为这会起作用吗? 
提前感谢
您好、Mikail、
如果您移除了偏移并且只有23mV/A 增益、则需要 相应地调整 PKLMT (我假设这是您所谓的"峰值电压")。
除非您主要在接近满负载的情况下运行、否则这可能正常。 但是、我强烈建议您提高信号增益、否则您的解决方案将具有高信噪比、并且非常容易受到噪声的影响。
当电感器电流不连续时、您可能仍需要用于轻负载的斜坡/偏移电路。 再说一次、除非您计划主要在接近满负载的情况下运行。
设计选择和权衡当然是您自己的选择、但建议使用 CT。 可能存在成本问题、但对于10kW 系统、CT 的增量成本似乎会超过尝试 围绕其进行设计时的风险。