This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:用于 CSA、CSB 的电流传感器替代电流互感器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049293/ucc28070-current-sensor-instead-current-transformer-for-csa-csb

器件型号:UCC28070

大家好、  

我们希望使用 电流传感器而不是电流互感器,
但传感器的 Vout 可见度为 23mV/A、从2、5VDC 开始。 因此、当20安培流过该电流时、CSA/CSB 信号将为2、96VDC。

当然 、如果我还将移除 PWM 斜坡和电流互感器复位电路、并根据2、96VDC 设置峰值电流设置。

您认为这会起作用吗?







提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikail、

    您必须移除 2.5V 偏移。  

    最好 对信号进行一点增益。 这可能没有必要,但 是一个很好的选择。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray,

    1)所以、如果我移除了2.5V 偏移、您认为将峰值电压设置为0.46VDC 是否合理? 而不是2.96VDC。

    2-)您认为什么 ?如果我移除 PWM 斜坡电路、我的意思是直接从电压传感器输出到 CSA 引脚、这是有道理的?  

    此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikail、

    如果您移除了偏移并且只有23mV/A 增益、则需要 相应地调整 PKLMT (我假设这是您所谓的"峰值电压")。  

    除非您主要在接近满负载的情况下运行、否则这可能正常。  但是、我强烈建议您提高信号增益、否则您的解决方案将具有高信噪比、并且非常容易受到噪声的影响。

    当电感器电流不连续时、您可能仍需要用于轻负载的斜坡/偏移电路。  再说一次、除非您计划主要在接近满负载的情况下运行。

    设计选择和权衡当然是您自己的选择、但建议使用 CT。  可能存在成本问题、但对于10kW 系统、CT 的增量成本似乎会超过尝试 围绕其进行设计时的风险。