Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ78350
我无法理解 固件未处理的//SYS 故障
还有人能帮我处理的代码段
短路保护
过流保护
过放电电流保护
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Maneesh 您好!
我不太理解您的意思是//SYS 故障、您可能 是 SYS_STAT 寄存器的意思。 要在保护故障条件之后恢复 FET 运行、 主机 MCU 必须手动清零 SYS_STAT 寄存器中相应故障条件的位、这是通过向该位写"1"来完成的。
保护都由固件处理、没有代码段。 请参阅BQ76930数据表有关配置寄存器、您可能会在产品页面的软件开发页面下看到用于与器件通信的示例 I2C 代码。
此致、
Luis Hernandez Salomon
Maneesh 您好!
我不确定什么是 TX 帧。 但是、对于电流、您可以通过库仑计数器 ADC 来计算它。 库仑计数器(CC)信息为16位、存储在两个8位寄存器(请参阅数据表中的表20)中、即 CC_HI (0x32)和 CC_LO (0x33)。
然后、您可以使用结果(以十进制表示)并将其乘以 LSB (即~8.44uV)、以获得以 uV 为单位的库仑计数器读数、从该结果中、只需将其除以 感应电阻器值即可获得电流测量值。 数据表的第10.3.1.1.3节介绍了根据 CC 数据计算电压的过程。
此致、
Luis Hernandez Salomon