This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:固件未处理//SYS 故障

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049435/bq76930-sys-fault-not-handled-by-firmware

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350

我无法理解 固件未处理的//SYS 故障

还有人能帮我处理的代码段

短路保护

过流保护

过放电电流保护  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maneesh 您好!

    我不太理解您的意思是//SYS 故障、您可能 是 SYS_STAT 寄存器的意思。  要在保护故障条件之后恢复 FET 运行、 主机 MCU 必须手动清零 SYS_STAT 寄存器中相应故障条件的位、这是通过向该位写"1"来完成的。

    保护都由固件处理、没有代码段。 请参阅BQ76930数据表有关配置寄存器、您可能会在产品页面的软件开发页面下看到用于与器件通信的示例 I2C 代码。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Luis Hernandez Salomon

    感谢您的大力支持

    我已将问题作为您的建议得到解决。

    剩下的只有使用表2计算电流。 TX 帧。 您对此有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maneesh 您好!

    我不确定什么是 TX 帧。 但是、对于电流、您可以通过库仑计数器 ADC 来计算它。 库仑计数器(CC)信息为16位、存储在两个8位寄存器(请参阅数据表中的表20)中、即 CC_HI (0x32)和 CC_LO (0x33)。

    然后、您可以使用结果(以十进制表示)并将其乘以 LSB (即~8.44uV)、以获得以 uV 为单位的库仑计数器读数、从该结果中、只需将其除以 感应电阻器值即可获得电流测量值。  数据表的第10.3.1.1.3节介绍了根据 CC 数据计算电压的过程

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望监测和电流监测能同时进行吗?

    表2中列出了 TX 帧(从 MCU 发送到 GUI)定义。(UART)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maneesh 您好!

    BQ76930不附带集成监测功能、您需要使用 BQ78350及其旁边的监测功能。

    通过这两者、监测和电流监测都是可能的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉

    1.我 认为   用于 监测的 BQ78350 MSP430 IC 有问题吗?

    2.CC 始终开启模式:我能否 了解放电电流或充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我 认为   用于 监测的 BQ78350 MSP430 IC 有问题吗?

    没问题、BQ78350是 BQ769x0系列的配套监测计。

    2.CC 始终开启模式:我能否 了解放电电流或充电电流?

    如果您使用监测、您将需要此设置。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon