This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100

Guru**** 2582085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ76920, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048890/bq35100-bq35100

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ40Z50

您好!

我有一款使用碱性电池组的产品、我有兴趣监控/测量电流和电压。 我在您的网站  https://www.ti.com/lit/ug/tidua81/tidua81.pdf?ts=1635414018670&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 上找到了此参考设计

但汽车行业可以对碱性/锂电池使用相同的设计,或者您为此目的推荐的任何其他可与 DAQ 一起使用的参考设计。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    bq35100通常 与锂原电池搭配使用。 您可以在常规应用中使用汽车设计。 对于非锂电池、请检查化学物 ID 列表并查看是否列出了您的电池型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。 请您进一步澄清一下、您对常规应用的理解是什么? 我拥有的是一款由(5-10V) AA 碱性和锂电池组成的不可充电电池组供电的终端用户产品、每节电池的电压为1.5v、您是否推荐任何可用于至少 AA 碱性 LiFeS2的参考设计、您是否推荐汽车设计、 或 BQ76920或 bq35100或...


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与消费类产品相比、汽车产品通常具有更高的工作温度范围并接受额外的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查所有规格和额定值、以确保 bq35100能够针对您的应用可靠运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我们建议为碱性化学选择电压相关模式、而不是电阻相关模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、谢谢、您推荐 bq35100、我将检查所有规格、如果我可以将其与 总线供电多功能 DAQ USB 器件配合使用的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    不用客气。 请注意、bq35100可通过 I2C 接口提供电池电压和电流读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、在开始设计之前、如果可能、我还有更多问题:

    如果我使用  bq35100、 是否可以将4节电池的电压/电流测量值作为一个块读取、同时读取该块中每个电池的读数?  

    我查看了一些 TI 资源、发现 BQ76920可用于监控、是否可以使用它来监控碱性电池的电流/电压而不是 Guage bq35100?


    是否有其他选项可用于提取电池电压/电流读数而无需使用 bq35100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    bq35100适用于单节电池。 您可能需要查看支持4节串联电池的 bq40z50。 这是一个 SMBus 测量仪表。 也可以读取电压和电流。

    如果您不想进行监测、可以使用 bq76920。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 是的、我看到  bq40z50 "完全集成的1节、2节、3节和4节串联锂离子或锂聚合物电池组管理器和保护。 我想知道它是否支持 AA 碱性电池?

    混用并联/串联电池的建议是什么(例如、每三节串联连接6节电池、然后输出两节并联串联电池)?
    注意:对每个单独电池单元、3个串联电池单元和整个电池组的读数感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设最终目标是读取各个电池的电压:

    bq40z50可在高于2.2V 的电压下工作、并可为电池组提供单节电池电压。 它可以混合使用并联和串联电池。 它可以提供电池电压和电池组电压读数。 只要电池组电压保持在2.2V 以上(这是此电池组电压输出的一半)、bq40z50是一个不错的选择。

    电池类型仅对电量监测很重要。 它不会影响电压和电流读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么阈值2.2V 仅适用于电池组、而不是每个电池? 因为电池的电压电平小于2.2V。  

    设计的电路板将与 总线供电的多功能 DAQ USB 器件搭配使用、我可以在哪个接口获取电池电压和电流读数? 它是 smbd/SMBC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    是的。 您可以通过 SMBC/SMBD 获取电压和电流读数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shirish 的帮助,我们将开始使用 bq40z50进行设计。 同时,在不使用 bq40z50的情况下,将设计另一个用于相同用途的电路板,以比较两个电路板的结果;在第二种情况下(不使用 bq40z50),我将设计的电路板包括电池座,产品将以负载方式连接这些电池。 因此、通过将测试点与 DAQ 连接、可以单独和作为电池组直接测量这些电池的电压。 我有关于电流读数的问题、我认为需要使用电流转换器或电流感应放大器的电压、您对此有什么建议或参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    bq40z50使用一个外部感测电阻来测量电流。 放大器是集成的。

    对于您的其他电路、您可以在该链接中检查不同类型的电流感应放大器

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-current-sensing-different-types-amplifiers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我查看了您发送的链接、有许多选项、选择起来很难、也许您可以将我重定向到正确的选项、我认为我需要高侧感应选项、我为每3节串联的电池提供6节电池(每个1.2V)、 另一节电池也以相同的方式连接、最后、我有一个并联连接、可为产品提供电源(4.6-5V)。 该产品的最大电流可达到900mA、最小电流为50mA。 因此、将分流电阻器和二极管与前3节串联的电池串联、并使用原型放大器检查此时的电流。 其他3节电池也是如此、当2个串联电压轨以并联方式连接时也是如此、因此我认为我需要3个放大器。 您是否有适合这种情况的推荐放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    此论坛用于电量监测、不受放大器专家的监控。 有关放大器的问题、请在放大器论坛上发帖。 该论坛上的人员对放大器更了解。