主题中讨论的其他器件: BQ76920、 BQ40Z50
您好!
我有一款使用碱性电池组的产品、我有兴趣监控/测量电流和电压。 我在您的网站 https://www.ti.com/lit/ug/tidua81/tidua81.pdf?ts=1635414018670&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 上找到了此参考设计
但汽车行业可以对碱性/锂电池使用相同的设计,或者您为此目的推荐的任何其他可与 DAQ 一起使用的参考设计。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一款使用碱性电池组的产品、我有兴趣监控/测量电流和电压。 我在您的网站 https://www.ti.com/lit/ug/tidua81/tidua81.pdf?ts=1635414018670&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 上找到了此参考设计
但汽车行业可以对碱性/锂电池使用相同的设计,或者您为此目的推荐的任何其他可与 DAQ 一起使用的参考设计。
谢谢
谢谢、在开始设计之前、如果可能、我还有更多问题:
如果我使用 bq35100、 是否可以将4节电池的电压/电流测量值作为一个块读取、同时读取该块中每个电池的读数?
我查看了一些 TI 资源、发现 BQ76920可用于监控、是否可以使用它来监控碱性电池的电流/电压而不是 Guage bq35100?
是否有其他选项可用于提取电池电压/电流读数而无需使用 bq35100?
感谢 Shirish 的帮助,我们将开始使用 bq40z50进行设计。 同时,在不使用 bq40z50的情况下,将设计另一个用于相同用途的电路板,以比较两个电路板的结果;在第二种情况下(不使用 bq40z50),我将设计的电路板包括电池座,产品将以负载方式连接这些电池。 因此、通过将测试点与 DAQ 连接、可以单独和作为电池组直接测量这些电池的电压。 我有关于电流读数的问题、我认为需要使用电流转换器或电流感应放大器的电压、您对此有什么建议或参考设计吗?
Sam、您好!
bq40z50使用一个外部感测电阻来测量电流。 放大器是集成的。
对于您的其他电路、您可以在该链接中检查不同类型的电流感应放大器
谢谢、我查看了您发送的链接、有许多选项、选择起来很难、也许您可以将我重定向到正确的选项、我认为我需要高侧感应选项、我为每3节串联的电池提供6节电池(每个1.2V)、 另一节电池也以相同的方式连接、最后、我有一个并联连接、可为产品提供电源(4.6-5V)。 该产品的最大电流可达到900mA、最小电流为50mA。 因此、将分流电阻器和二极管与前3节串联的电池串联、并使用原型放大器检查此时的电流。 其他3节电池也是如此、当2个串联电压轨以并联方式连接时也是如此、因此我认为我需要3个放大器。 您是否有适合这种情况的推荐放大器?